WIKA Canada

Transmetteurs de pression immergeables

Pour chaque mesure de niveau hydrostatique, le bon capteur de pression immergeable

Le transmetteur de pression immergeable, parfois également appelé sonde de niveau, est une conception spécifique de capteur de pression pour la mesure de niveau hydrostatique dans les réservoirs, les puits et les forages. Pour cela, le transmetteur de pression immergeable est plongé directement dans le liquide à mesurer, et positionné aussi près que possible du fond. Là, le capteur de pression immergeable mesure la pression hydrostatique, ce qui permet de tirer une conclusion directe sur le niveau actuel, c'est-à-dire la hauteur de la colonne de liquide au-dessus.
FAQ
FAQ

Quelle est la limite de surpression ?

Des pressions jusqu'à la limite de surpression ne causent pas de dommages permanents à l'instrument de mesure, cependant, les limites d'erreur spécifiées dans la fiche technique peuvent être dépassées.

Que faut-il prendre en compte pour raccourcir le câble d'un transmetteur de pression immergeable ?

Le câble d'un transmetteur de pression immergeable peut être raccourci selon les besoins. Cependant, l'élément filtrant prémonté doit être retiré avant de raccourcir le câble. Après le raccourcissement, l'élément filtrant doit être refixé.