WIKA Canada

Mesure en continu avec flotteur

Détecter les niveaux de hauteur en continu et à tout moment

Nos capteurs de niveau permettent la détection continue des niveaux, indépendamment des changements physiques et chimiques du milieu tels que la formation de mousse, la conductivité, la constante diélectrique, la pression, le vide, la température, les vapeurs, la condensation, la formation de bulles, les effets d'ébullition et la variation de densité. Grâce à l'interface HART®, il est possible de mesurer en parallèle la couche d'interface et le niveau global. Le niveau peut être affiché proportionnellement à la hauteur ou au volume. Le raccord process, le tube guide et le flotteur peuvent être fabriqués en acier inox 1.4571, 1.4435, 1.4539, en titane ou en diverses matières plastiques.

Qu'est-ce qu'un transmetteur de niveau et comment fonctionne-t-il ?

Les transmetteurs de niveau sont des capteurs utilisés pour mesurer le niveau de liquides dans des cuves ou des réservoirs. Ils convertissent le niveau de remplissage mesuré en un signal électrique (par exemple 4 ... 20 mA/HART) qui peut ensuite être utilisé pour l'affichage ou le contrôle d'un process. Ces instruments sont essentiels pour de nombreux process industriels afin de garantir que le niveau de remplissage se situe dans des limites sûres et efficaces. Ils peuvent également être utilisés pour la mesure d'interface.

Comment fonctionne un transmetteur de niveau magnétostrictif ?

Un transmetteur de niveau magnétostrictif, par exemple, le modèle FLM-CA, utilise un flotteur magnétique le long d'un tube guide. Lorsqu'une impulsion électrique est envoyée à travers le tube guide, l'interaction avec le champ magnétique du flotteur crée une onde de torsion. Le temps entre l'impulsion et la vague est mesuré pour déterminer précisément le niveau. Cette technologie est particulièrement utile dans les applications qui requièrent une grande précision et une grande fiabilité.

Comment fonctionnent les transmetteurs de niveau à chaîne Reed ?

Un transmetteur de niveau à chaîne Reed est constitué d'un grand nombre de contacts Reed connectés en série et installés sur une carte de circuit imprimé. Lorsque le niveau de liquide varie, le flotteur monte et descend le long de la chaîne Reed. Le système magnétique à l'intérieur du flotteur ferme les contacts Reed respectifs aux différents niveaux de liquide lorsqu'il se déplace. Le changement de niveau entraîne donc un changement analogique dans le signal de sortie. Le tramage de la chaîne Reed définit à son tour la résolution et la précision du transmetteur de niveau à chaîne Reed.

Pour quels domaines d'application les transmetteurs de niveau magnétostrictifs ou les transmetteurs de niveau à chaîne Reed sont-ils adaptés ?

Les transmetteurs de niveau magnétostrictifs offrent une très grande précision et sont idéaux pour les applications exigeantes. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements où la précision et la fiabilité sont cruciales. Les transmetteurs de niveau magnétostrictifs sont particulièrement adaptés aux applications à haute ou basse température, car seuls quelques composants sont exposés aux températures extrêmes du process. Les transmetteurs à chaîne Reed sont plus faciles à installer et plus rentables, ce qui les rend idéaux pour les applications standard. De plus, les transmetteurs de niveau à chaîne Reed sont particulièrement adaptés aux températures ambiantes difficiles et aux fortes vibrations. Le choix dépend donc des exigences spécifiques de votre application, telles que la précision, le coût et l'environnement d'installation.

Quels sont les avantages des transmetteurs de niveau à flotteur ?

Les transmetteurs de niveau à flotteur ont l'avantage de pouvoir être mis en service très rapidement, car tous les réglages importants sont déjà effectués par le fabricant au cours du process de production. Cependant, les plus grands avantages de la mesure de niveau par flotteur se situent du côté du process. Les transmetteurs de niveau à flotteur fonctionnent indépendamment de la formation de mousse, des fluctuations de température ou de la permittivité du fluide.

Dans mon application, j'ai de fortes vibrations. Quel transmetteur de niveau dois-je utiliser pour mon application ?

Pour les applications soumises à de fortes vibrations, il convient généralement d'utiliser des transmetteurs de niveau à chaîne Reed, tels que le modèle FLR-S. Les transmetteurs de niveau à chaîne Reed sont très robustes contre les charges mécaniques.

FAQ
FAQ

Qu'est-ce que le WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est un code unique à sept chiffres qui enregistre temporairement la configuration d'un instrument WIKA individuel. La configuration WIKA peut être enregistrée, partagée et utilisée ultérieurement à l'aide du Build ID.

Que se passe-t-il après l'expiration de la durée de validité minimale du WIKA Build ID?

La validité ne peut être garantie au-delà de trois mois.