Détecteurs optoélectroniques
Où sont utilisés les capteurs optoélectroniques ?
Le détecteur de niveau optoélectronique est utilisé pour la détection du niveau des liquides. En raison de la variété des conceptions, l'utilisation de capteurs optoélectroniques convient à de nombreuses industries. La détermination du niveau avec la pointe du cône est, sur de larges plages, indépendante des caractéristiques physiques telles que l'indice de réfraction, la couleur, la densité, la constante diélectrique et la conductivité. La procédure de mesure n'est donc pas influencée par les propriétés du liquide et offre une grande compatibilité avec les fluides process. Ils sont principalement utilisés dans les applications industrielles, l'industrie agroalimentaire ou encore l'industrie pharmaceutique.
Quels types de capteurs optiques existe-t-il ?
WIKA propose pour chaque application le capteur de niveau optoélectronique approprié (également appelé capteur optique en abrégé). Le détecteur de niveau optoélectronique modèle OLS-C20 convient, grâce à sa conception compacte. WIKA propose également des capteurs optoélectroniques adaptés aux applications de réfrigération ou à l'industrie navale. Le détecteur de niveau modèle OLS-C51 , avec protection contre les explosions, est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmes.
Comment fonctionne un capteur optoélectronique ?
Les composants les plus importants d'un détecteur optoélectronique sont le prisme en verre et une source de lumière LED. À l'intérieur du prisme de verre se trouvent un émetteur, un récepteur et une lumière infrarouge. La lumière de la LED est projetée dans le prisme en verre, ce qui fait que la lumière infrarouge atteint le récepteur. Tant que la pointe n'entre pas en contact avec le liquide à mesurer, la lumière est réfléchie dans le prisme vers le récepteur. Cependant, si le liquide du récipient monte et atteint/dépasse la pointe de l'interrupteur optoélectronique, la lumière est réfractée par le prisme de verre dans le liquide et n'atteint plus le récepteur, ou seulement très faiblement. Le détecteur émet alors ce changement sous la forme d'un signal de commutation modifié et l'affichage LED s'allume. Si le liquide dans le récipient baisse à nouveau et que le prisme en verre n'est plus recouvert de liquide, la lumière infrarouge peut à nouveau atteindre le récepteur et l'affichage LED s'éteint. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des capteurs optoélectroniques, visionnez notre vidéo "WIKA - surveillance de niveau avec les détecteurs optoélectroniques".
Le WIKA Build ID remplacera-t-il les numéros d'articles WIKA à l'avenir ?
Non, le Build ID ne remplacera pas les numéros d'articles WIKA. Lorsque vous passez une commande, WIKA vous fournira toujours un numéro d'article WIKA, dont la validité standard n'est pas limitée dans le temps.
Quels sont les avantages du WIKA Build ID ?
Grâce à l'ID, il est possible de rappeler à tout moment la planification correspondante, de la modifier ou, en cas d'assistance, de la traiter et de la commander auprès d'un collaborateur de WIKA. En outre, le partage de configuration n ...
plus