FAQ
Est-il possible de se passer d'un pré-filtre lors de la récupération du gaz SF6 avec un équipement de manutention ?
Bien que deux systèmes de filtration soient installés dans l'équipement de manutention WIKA (filtre à particules et filtre SF6), en cas de gaz SF6 fortement contaminé, un préfiltre (par ex. GPF-10) doit être utilisé pour protéger le système.
Que se passe-t-il après l'expiration de la durée de validité minimale du WIKA Build ID?
La validité ne peut être garantie au-delà de trois mois.