Instruments de mesure de température WIKA
Différentes méthodes sont utilisées pour mesurer et contrôler la température dans les applications industrielles. Les plages de mesure et les valeurs mesurées jouent également un rôle important dans le choix de l'instrument de mesure de température. Que vous soyez à la recherche d'un thermomètre bimétallique, d'un thermomètre à dilatation de gaz ou d'un thermomètre à dilatation de liquide, WIKA vous aide à trouver le bon thermomètre pour votre application.
WIKA propose une large gamme de thermomètres :
Quels sont les thermomètres proposés par WIKA?
Pour la mesure et la surveillance de la température, différentes procédures de mesure peuvent être utilisées. WIKA propose des instruments de mesure de température professionnels utilisant le principe de la dilatation de gaz, du bimétal ou de la dilatation de liquide. Ils peuvent mesurer des valeurs comprises entre -200 ... +700 °C (-328 ... +1.292 °F). Tous les instruments peuvent également être utilisés dans des doigts de gant. Dans la mesure de la température industrielle, deux types de thermomètres à cadran sont principalement utilisés : les thermomètres bimétalliques et les thermomètres à gaz. Le principe de mesure à utiliser dépend d'un certain nombre de facteurs différents, tels que le temps de réponse, les limites de température et la gamme d'application. Vous pouvez en savoir plus sur les différences dans notre vidéo "Thermomètres bimétalliques et thermomètres à gaz - Quelle est la différence ?"..
Qu'est-ce qu'un thermomètre?
Les thermomètres mesurent l'état thermique d'une substance homogène. Le système de mesure doit être rapproché le plus possible du corps à mesurer. Les méthodes les plus utilisées pour mesurer la température reposent sur les caractéristiques du corps et de la substance qui dépendent de la température.
Comment fonctionne un thermomètre bimétallique?
Les thermomètres bimétalliques fonctionnent avec un système de mesure sous la forme d'un tube hélicoïdal ou en spirale. Le système de mesure se compose de deux feuilles ayant des coefficients de dilatation différents, qui sont assemblées de manière inséparable. La déformation mécanique des bandes bimétalliques dans les types de tubes susmentionnés entraîne un mouvement de rotation provoqué par les changements de température. Si une extrémité du système de mesure bimétallique est fermement serrée, l'autre extrémité fera tourner l'axe de l'aiguille. Les thermomètres bimétalliques sont disponibles avec une plage de mesure de -70 ... +600 °C (-94 ... +1.112 °F) dans les classes de précision 1 et 2 conformément à la norme EN 13190.
Quand un thermomètre à dilatation de liquide est-il approprié?
Un thermomètre à dilatation de liquide se compose d'une sonde de température, d'un capillaire et d'un tube manométrique. Il convient également à la mesure de la température sur des sites de mesure éloignés. Le système de mesure lui-même est rempli d'un liquide. Si la température change, la pression interne du thermomètre avec sonde change également. La pression est transmise par un tube à un arbre d'aiguille et la valeur de la température est ainsi indiquée sur l'échelle. En utilisant des capillaires de longueur 500 à 10.000 mm, il est également possible d'effectuer des mesures à partir de sites de mesure éloignés. Les plages de mesure des thermomètres à dilatation de liquide se situent entre -40 ... +400 °C avec des précisions de classe 1 et 2 selon la norme EN 13190.
Comment fonctionne un thermomètre utilisant le principe de la dilatation de gaz?
Dans le cas d'un thermomètre à dilatation de gaz, le plongeur, le capillaire et le tube manométrique sont réunis en une seule unité. L'instrument est rempli de gaz inerte. Si la température change, la pression interne change également. L'aiguille est déplacée par l'action de la pression via un tube de mesure. Pour compenser les variations de température ambiante, un élément bimétallique est monté entre le mouvement et le tube de mesure. Les thermomètres à dilatation de gaz sont disponibles avec des échelles comprises entre -200 ... +700 °C (-328 ... +1.292 °F) dans la classe de précision 1.
Quand utilise-t-on un thermomètre industriel en verre?
Les thermomètres industriels en verre conviennent à la surveillance de la température des gaz, des vapeurs et des liquides dans les cuves et les canalisations. Le thermomètre est logé dans un boîtier avec une découpe pour l'affichage de l'échelle. Les thermomètres industriels en verre pour machines sont souvent utilisés avec un boîtier en forme de V.
Instruments de mesure de température WIKA
Différentes méthodes sont utilisées pour mesurer et contrôler la température dans les applications industrielles. Les plages de mesure et les valeurs mesurées jouent également un rôle important dans le choix de l'instrument de mesure de température. Que vous soyez à la recherche d'un thermomètre bimétallique, d'un thermomètre à dilatation de gaz ou d'un thermomètre à dilatation de liquide, WIKA vous aide à trouver le bon thermomètre pour votre application.
WIKA propose une large gamme de thermomètres :
Que sont les fluctuations et dépassements ?
Le contrôle en deux points implique souvent une ondulation. Une élévation de la température au-dessus du point de consigne, après le début de la régulation de la température, est appelée dépassement. Les changements de température autour du point d ...
plus