Manomètre différentiel

Manomètres différentiels WIKA

WIKA est un leader mondial dans la fabrication et le développement de manomètres. Chez WIKA, vous trouverez également l'instrument approprié pour la mesure de la pression différentielle.

Les manomètres différentiels mesurent la différence entre deux pressions. Ils conviennent à la surveillance de la contamination des filtres, à la mesure du niveau dans les cuves fermées, à la mesure de la surpression dans les salles blanches, à la mesure du débit des fluides gazeux et liquides et au contrôle des installations de pompage.

Les manomètres différentiels utilisent différents types d'éléments de mesure et de formes de tube (membrane, capsule, tube manométrique, etc.) Cela permet d'obtenir des échelles de 0 ... 0,5 mbar à 0 ... 1.000 bar, avec une très grande sécurité de surcharge unilatérale, bilatérale et bidirectionnelle jusqu'à 400 bar.

Dans la gamme WIKA, vous trouverez des manomètres différentiels de conception standard et avec une résistance accrue à la corrosion, tels qu'ils sont requis dans les applications chimiques ou du process en général :

GraphicDifferentialPressureGauge_fr-fr

Fonction d'un manomètre différentiel

Les chambres de fluide d'un manomètre différentiel sont séparées l'une de l'autre par l'élément de mesure. Si les deux pressions mesurées sont identiques, il n'y a pas de mouvement dans l'élément de mesure et aucune pression n'est indiquée. Dès que les deux valeurs mesurées sont différentes l'une de l'autre, c'est-à-dire que l'une des pressions est plus élevée ou plus basse, une pression différentielle est indiquée. La transmission du déplacement de l'élément de pression et l'indication de la pression sont réalisées par un mouvement mécanique.

Manomètres différentiels avec indication de la pression de service intégrée

Outre les variantes standards des manomètres différentiels, la gamme WIKA comprend également des manomètres pour la mesure de pression différentielle avec indication de la pression de travail intégrée. Pour la surveillance des filtres et des pompes, la pression de service joue souvent un rôle important, de même que la pression différentielle. Le manomètre différentiel DELTA-plus intègre donc une indication de la pression de service. La pression de service et la pression différentielle peuvent être lues simultanément sur les cadrans de l'appareil. Un point de mesure et d'étanchéité supplémentaire n'est donc plus nécessaire.

Pour en savoir plus sur la surveillance sûre des filtres à l'aide de manomètres différentiels et sur l'utilisation des manomètres différentiels comme régulateurs de débit, consultez notre blog WIKA.

FAQ
FAQ

Pourquoi remplit-on les manomètres?

Le liquide de remplissage est utilisé comme amortisseur des pièces en mouvement à l'intérieur du boîtier de l'instrument.On évite de la sorte l'endommagement causé par les vibrations et les contraintes d'usure de ces pièces en mouvement.

Video