WIKA

La fiabilité est dans le détail

Contact commercial

01 71 68 10 00

info@wika.fr

Formulaire de contact

La fiabilité de WIKA est basée sur la conscience de notre responsabilité envers nos clients. Ils peuvent être assurés que les instruments WIKA qui sont intégrés dans leurs usines, dans le monde entier, fonctionneront de manière fiable et exacte, à tout moment. Ils peuvent ainsi se concentrer sur leurs propres objectifs et les poursuivre sans être dérangés.

Nous offrons à nos clients la meilleure qualité possible, garantie par des contrôles de qualité continus, et nous imposons les mêmes exigences à nos fournisseurs. Ce n'est qu'avec d'excellents produits de départ et intermédiaires que nous pouvons fournir des produits de qualité constante. Nombre de nos instruments et systèmes sont redondants, c'est-à-dire que des fonctions comparables sont présentes à plusieurs reprises, ce qui permet de sécuriser les process de mesure et de contrôle en cas d'urgence. En particulier dans le cas des centrales électriques et de la production d'énergie, la priorité accordée à la sécurité devient évidente. Avec WIKA, nos clients et partenaires sont assurés d'une compétence alliée à un sens aigu de la responsabilité envers les personnes et l'environnement.

Le respect des délais de livraison est un autre élément d'une bonne relation commerciale. Afin de livrer dans les délais et de manière fiable, WIKA n'épargne ni dépenses ni temps supplémentaires. La chaîne d'approvisionnement certifiée et sécurisée nous permet de savoir à tout moment où se trouvent nos produits lorsqu'ils sont acheminés vers les clients et de nous assurer qu'ils arrivent dans l'état et au moment spécifiés.

En matière de fiabilité, nous ne laissons rien au hasard et misons sur la compétence de nos collaborateurs. En tant que groupe d'entreprises familiales, nous investissons dans leur formation et leur développement. La loyauté à long terme des employés et des clients va de pair et est plus importante pour nous qu'un profit rapide. Au final, notre "investissement dans la fiabilité" est doublement intéressant.

Fig.: ©The Linde Group


Téléchargement