Instruments de mesure de pression WIKA
WIKA a déjà plus de 60 ans d'expérience dans la fabrication d'instruments de mesure de pression. Nous appliquons quotidiennement notre vaste savoir-faire au développement de nos instruments de mesure de pression.
Après la température, la pression est l'une des variables physiques les plus importantes. La pression (p) est définie comme une force (F) qui agit uniformément sur une surface définie (A) : p=F/A
Cette force peut provenir d'un liquide, de gaz ou de vapeurs. Le Système international d'unités utilise l'unité de mesure pascal (Pa) pour la pression. Sur les marchés européens, la mesure de la pression s'effectue généralement en "bar", et sur les marchés américains en "psi" (au convertisseur d'unités).
Les types de pression suivants sont définis :
- Pression absolue : Pression relative à la pression de référence zéro (dans un espace sans air).
- Pression différentielle : Différence entre deux pressions, p1 et p2. Ici, la pression différentielle p12 est soit générée par l'élément de pression, soit calculée.
- Surpression/pression manométrique : Pression relative à la pression atmosphérique (pression ambiante).
Mesure de pression mécanique
WIKA propose différents types d'instruments pour la mesure mécanique de pression : Manomètres à capsule, à membrane ou à tube manométrique. La mesure mécanique de pression avec des éléments de pression élastiques ne nécessite pas de tension d'alimentation. La pression pénètre dans la chambre de pression de l'élément de mesure, dont une ou plusieurs parois se déforment élastiquement proportionnellement à la pression. Cette déformation est donc la mesure de la pression. La déviation ainsi obtenue étant de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres à 10 millimètres, cette déviation est convertie en angle de rotation par le biais d'un mouvement. La pression est lue directement sur une échelle divisée de manière appropriée par l'intermédiaire d'une aiguille.
Mesure de pression électronique
Pour la mesure électronique de la pression, un capteur est nécessaire pour détecter la pression et/ou son changement, et pour la convertir de manière précise et répétée en un signal électrique en utilisant un principe de fonctionnement physique. Le signal électrique est alors une mesure de l'ampleur de la pression appliquée ou du changement de pression. Les instruments de mesure électronique de la pression se caractérisent par d'excellentes propriétés dynamiques et une faible contrainte du matériau, ce qui se traduit par une grande stabilité des cycles de charge et une stabilité à long terme. Les instruments de mesure de pression électronique peuvent également être disponibles dans des dimensions très réduites, par exemple grâce à l'utilisation de matériaux semi-conducteurs.
Comment se comportent les manomètres différentiels type 7 à membrane au-dessus de la valeur de fin d'échelle ?
La surpression admissible du côté "moins" et du côté "plus", jusqu'à la pression de service max (PN40, PN100, PN250 et PN400) est obtenue grâce à l'agencement du support métallique d'élément de mesure. Les pressions ne peuvent donc pas ...
plus
Quelle est la différence entre un manomètre standard et un modèle en version sécurité ?
Une version de sécurité (code S3 selon la norme EN 837) possède une cloison incassable additionnelle soudée entre le cadran et le système de mesure. De plus, le boîtier a un fond arrière amovible qui peut être éjecté. Le voyant est en verre de sécu ...
plus