Calibrateur de pression

Calibrateurs de pression

Il existe une grande variété de calibrateurs de pression. Un calibrateur de pression est un appareil de mesure de pression de haute précision capable de vérifier (ou d'étalonner) la lecture de pression d'un autre instrument de mesure de pression. Ces instruments sont également appelés étalons de pression. Le calibrateur de pression doit être plus précis que l'instrument à étalonner. Traditionnellement, le ratio d'étalonnage est de 4:1. Cela signifie que le calibrateur de pression est 4 fois plus précis que l'appareil qu'il étalonne.

Un calibrateur de pression peut également présenter des caractéristiques supplémentaires qui simplifient l'étalonnage. Un calibrateur de pression, par exemple, qui peut mesurer la sortie d'un élément de test. Il peut également être équipé d'une pompe interne capable de générer les pressions utilisées pour l'étalonnage, ou d'un régulateur de précision capable de contrôler la pression d'alimentation et de maintenir une pression de sortie précise. Le calibrateur de pression est un terme très répandu qui peut signifier beaucoup de choses différentes pour beaucoup de personnes différentes.

Forme, ajustement et fonction du calibrateur de pression

Les calibrateurs de pression peuvent se présenter sous différentes configurations pour répondre à des exigences spécifiques. Pour l'étalonnage de la pression sur site, qui nécessite la portabilité et des fonctions qui peuvent inclure le contrôle/enregistrement de la tension, du courant ou du signal numérique de l'instrument à étalonner, les calibrateurs multifonctions portatifs sont l'outil de prédilection. Dans un environnement de laboratoire où une plus grande précision peut être requise et où un contrôle précis de la pression est nécessaire, un calibrateur de pression / contrôleur de pression serait un meilleur choix.

Les balances manométriques sont disponibles dans une large gamme de précisions et de pressions et sont utilisés depuis des années sur le terrain et dans les laboratoires. Les balances manométriques génèrent de la pression en utilisant la définition de la pression (pression = force/surface). L'incertitude de mesure ou la précision associée aux balances manométriques est spécifiée en pourcentage de la valeur mesurée plutôt qu'en pourcentage de la pleine échelle. Elles ne nécessitent aucune alimentation électrique pour fonctionner. Pour ces raisons et d'autres encore, ils sont parfois considérés comme un choix supérieur, mais ils sont également encombrants et nécessitent un opérateur qualifié. Les balances manométriques haut de gamme sont toujours considérés comme l'étalon-or pour l'étalonnage de la pression à son niveau le plus élevé dans les laboratoires du monde entier, mais de plus en plus d'appareils portatifs et de contrôleurs de pression remplacent les balances manométriques sur le terrain et dans les applications de traitement.

Calibrateurs de pression WIKA, DH-Budenberg et Mensor

Les calibrateurs de pression WIKA en général peuvent être décrits comme des calibrateurs de process portables, ou des calibrateurs de pression multifonctions car ils ont des caractéristiques supplémentaires au-delà de l'étalonnage de la pression. Le calibrateur de pression portable CPH7000 en est un exemple.

DH-Budenberg dispose d'une variété de balances manométriques qui peuvent être utilisées comme calibrateurs de pression. Les calibrateurs de pression Mensor sont disponibles sous forme de capteurs, d'indicateurs et de contrôleurs. Chacun d'entre eux peut être utilisé comme étalon de pression ou calibrateur de pression.

Un capteur Mensor nécessite une source de pression régulée et un moyen de lire le signal de sortie du capteur. Un indicateur nécessite une source de pression régulée. Un calibrateur de contrôle de pression Mensor peut contrôler la pression jusqu'à un point de consigne précis et mesurer la pression à l'aide de capteurs internes de haute précision. Les calibrateurs de contrôle de pression Mensor peuvent être dotés de plusieurs canaux et de plusieurs capteurs afin d'étendre leur gamme et leur précision. Avec ces calibrateurs de pression, l'étalonnage de la pression est possible dans des plages allant de -15 ... +70.000 psi.

FAQ
FAQ

Qu'est-ce-que le "German Calibration Service" (DKD / DAkkS) ?

Conformément à la Loi sur les unités et le temps (EinheitZeitG), le PTB est chargé d'assurer l'uniformité de la mesure. Cela inclut, en particulier, la propagation des unités de mesure au sens de la technologie de traçabilité des mesures. P ...

plus
FAQ
FAQ

Pourquoi remplit-on les manomètres?

Le liquide de remplissage est utilisé comme amortisseur des pièces en mouvement à l'intérieur du boîtier de l'instrument.On évite de la sorte l'endommagement causé par les vibrations et les contraintes d'usure de ces pièces en mouvement.

Video