Elia_en-co

WIKA GD-20-W 가스 밀도 센서가 변전소 모니터링을 혁신하는 방법

Elia와 협력하여 환경적, 경제적으로 뛰어난 SF6 솔루션 제공
자원 절약, 환경 보호, 디지털화 추진 - 이 모든 것을 한 번에: 혁신적인 무선 GD-20-W 가스 밀도 센서가 이를 가능하게 합니다. 센싱 솔루션 시장의 선두주자인 WIKA는 2년 동안 벨기에의 전송 시스템 운영사인 Elia와 협력하여 GD-20-W를 시범 운영했습니다. IIoT 환경에 쉽게 통합할 수 있는 이 센서는 다양한 알람 설정이 가능합니다. 밀도가 낮거나 온도가 높은 경우, 예정된 전송 시간이 아니더라도 즉시 경고를 보냅니다. 이렇게 하면 SF6 누출 위험이 크게 줄어듭니다.

"Elia 그룹"

DiederikMoers_en-co

"벨기에 전역에 엄청난 양의 고압 전기 장비가 설치되어 있으며, 재생 에너지에 대한 수요 증가로 인해 그 수는 계속 증가하고 있습니다. 이러한 자산에 대한 디지털 모니터링은 성장에 발맞추고 그리드의 가용성을 보장하기 위한 논리적 단계입니다."

Diederik Moers
Elia 그룹 자산 상태 및 제어 책임자


도전과제

SF6 가스:
필수적이지만 위험한

SF6 가스는 변전소, 풍력 터빈, 가스 절연 개폐장치(GIS), 특히 육상 및 해상 풍력 발전소의 고전압 시스템에서 사용되는 그리드 운영자에게 필수적인 요소입니다. 하지만 SF6 는 기후에 가장 큰 피해를 주는 온실가스입니다. EU의 새로운 F-가스 규정(2035년 1월 시행)은 유지보수를 위해 처리되거나 재활용된 SF6 를 사용하도록 의무화하고 있어 환경적, 경제적 이유로 회수가 매우 중요합니다.

목표:
SF6 누출을 최소화하는 방법

SF6 가스는 일반적으로 밀도 모니터를 사용하여 모니터링하며, 밀도가 임계값 아래로 떨어지면 알람을 트리거합니다. 그러나 이 시점에서는 이미 SF6 의 7~8%가 손실되었을 수 있습니다. 각 공장에서 손실되는 양을 추적할 수 없기 때문에 SF6 누출을 방지하는 것은 매우 중요합니다. '레드존'에 있는 플랜트는 가동을 중단해야 할 수 있으며, 이로 인해 전력 손실이 발생할 수 있으므로 시스템 가용성을 유지하려면 효과적인 모니터링이 필수적입니다. SF6 의 가격이 50리터당 약 1,500유로이므로 재정적 영향은 상당합니다.

솔루션

접근 방식:
벨기에의 송전 시스템 운영업체 Elia와 파일럿 프로젝트 실시

WIKA는 오랜 고객인 Elia와 파트너십을 맺었습니다. "Elia의 전력망에는 많은 양의 SF6 가스가 있습니다."라고 Jannik Schäfer는 말합니다. "Elia는 또한 혁신할 준비가 되어 있습니다."라고 Manuel Micheler 는 덧붙입니다. 또한 Elia는 제품 개발에 직접 영향을 미치고 솔루션에 필요한 기능에 대한 피드백을 제공할 수 있는 기회를 받아들였습니다. 덕분에 Elia는 이 프로젝트의 완벽한 파트너가 되었습니다.

해결책:
무선 가스 밀도 센서

기존 변전소에 케이블을 깔고 새로운 센서를 장착하는 것은 현장에서 기계식 밀도 모니터를 수동으로 판독하는 것과 마찬가지로 상당한 노력이 필요합니다. 이 문제를 해결하기 위해 무선 센서가 개발되었습니다. GD-20-W 가스 밀도 센서는 밀폐된 탱크의 가스 상태 파라미터를 지속적으로 모니터링합니다. Elia는 400kV 변전소당 100~400개의 센서가 필요합니다. 지난 2년 동안 시리즈 이전 제품을 대상으로 집중적인 테스트 단계를 거쳤습니다.


혜택

준비 완료

WIKA는 Elia와의 파일럿 테스트를 통해 실용적인 적합성을 엄격하게 테스트하여 신제품에 대한 자신감을 가지고 있습니다. 두 회사의 파트너십은 단기간에 새로운 가스 밀도 센서를 성공적으로 개발하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 고객은 타협하지 않는 품질의 솔루션을 기대할 수 있습니다. WIKA 팀은 변전소 모니터링에 좋은 변화를 가져올 환경적, 경제적으로 뛰어난 SF6 솔루션을 제공하는 GD-20-W 센서를 출시하게 되어 매우 기쁩니다.


Elia와 WIKA의 성공적인 파트너십


우리는 스위치 기어의 SF6 가스에 대한 종합적인 디지털 모니터링을 통해 기존 가스 농도계보다 훨씬 빠르게 누출을 감지할 수 있습니다. 이를 통해 수리를 더 빨리 시작하여 SF6 배출량을 줄일 수 있습니다. WIKA는 SF6 배출량 감축이라는 목표를 달성하는 데 큰 도움이 되고 있습니다."

Thomas Wijnhoven
Elia 그룹, 변전소 자산 관리자

ThomasWijnhoven_en-co

제품 무선 LoRaWAN® 출력 신호가 있는 GD-20-W 가스 밀도 센서

  • 실내 및 실외 SF6 및 대체 가스 절연 장비용
  • 고정밀 센서 기술
  • 밀폐 탱크의 관련 가스 상태 파라미터를 영구적으로 모니터링합니다
  • 긴 배터리 수명
  • 초소형 설계
GD-20-W_en-co

관련 솔루션, 제품 및 기술


흥미로운 사실

육불화황 정보

SF6: 가장 강력한 온실가스
지구 온난화 잠재력: GWP 24,300 - 1kg의 SF6 가스는 24,300kg의 CO2
대기 중 수명이 매우 길다:뛰어난 절연 특성: 공기의 5배 전기 강도전력 시스템에 필수적: 단락 및 아크 방지

엘리아 시스템 오퍼레이터 S.A 소개

벨기에 송전 시스템 운영업체
■ 벨기에 고압 전력망 전체를 소유 및 운영
■ 엘리아 그룹에는 독일 송전 시스템 운영업체 50헤르츠도 포함되어 있습니다
■ 50헤르츠는 독일 북부와 동부의 송전망 건설 및 운영을 위해 2,100명 이상의 전문가를 고용하고 있습니다


연락처

환경적, 경제적으로 뛰어난 SF6 솔루션을 찾고 계신다면 당사에 문의해 주세요: