Monitoraggio della pressione

Strumenti di misura WIKA per il monitoraggio della pressione

Per il monitoraggio della pressione nei processi industriali si utilizzano convenzionalmente pressostati, sensori di pressione (detti anche "trasmettitori di pressione") o manometri. A seconda del processo e delle condizioni ambientali, è disponibile un'ampia gamma di versioni di strumenti per la pressione relativa, differenziale e assoluta. Si differenziano, ad esempio, per la precisione, i materiali, le omologazioni, le temperature di esercizio e la sovraccaricabilità. In qualità di fornitore leader a livello mondiale, WIKA offre un'ampia gamma di tecnologie di misura corrispondenti e quindi anche una soluzione adeguata per il monitoraggio della pressione:

Pressostati per il monitoraggio della pressione

I pressostati meccanici o elettronici di WIKA sono utilizzati per il monitoraggio della pressione in applicazioni industriali generiche e nell'industria di processo. Quando raggiungono un valore di pressione preimpostato, aprono o chiudono un contatto di commutazione. A seconda della versione dello strumento, sono possibili diversi punti di commutazione, contatti in scambio (SPDT) e diversi tipi di contatto (ad esempio, anche microinterruttori per la commutazione diretta di carichi elettrici). Alcuni pressostati elettrici sono dotati di funzioni aggiuntive, come un indicatore di pressione digitale o un segnale di uscita analogico supplementare, e consentono di regolare comodamente vari parametri, come l'isteresi dell'interruttore o il ritardo di commutazione.

Sensori di pressione per il monitoraggio della pressione

In tutte le applicazioni in cui è richiesto un segnale di uscita continuo (ad esempio 4 ... 20 mA e 0 ... 10 V), per il monitoraggio della pressione si utilizzano i cosiddetti sensori di pressione. Anche in questo caso, a seconda dell'applicazione specifica, nell'ampia gamma di prodotti WIKA gli strumenti sono disponibili nelle versioni più diverse.

Manometri per il monitoraggio della pressione

Se per il monitoraggio della pressione è sufficiente uno strumento di misura a indicazione visiva, si utilizzano generalmente i manometri convenzionali. Anche in questo caso è disponibile un'ampia gamma di versioni dello strumento, a seconda dei requisiti di misura e dell'applicazione.

FAQ
FAQ

Cosa causa la deriva del punto zero?

L'invecchiamento dei componenti elettronici, le variazioni della temperatura del processo e dell'ambiente ed i cicli di pressione.

FAQ
FAQ

Quale è la differenza tra un manometro standard ed un manometro di sicurezza Solid-Front?

La versione di sicurezza Solid-Front (codice S3 secondo la norma EN837) dispone di una parete di sicurezza aggiuntiva saldata tra il quadrante e il sistema di misura. La cassa ha inoltre una parete posteriore in grado di sganciarsi completamente. I ...

Scopri di più