WIKA

Trasmettitore di pressione

Di norma, il termine trasmettitore di processo viene utilizzato per descrivere uno strumento di misura della pressione con le caratteristiche sopra menzionate. Gli strumenti elettronici di misura della pressione senza turndown, indicazione digitale della pressione o grafico a barre e senza tasti di controllo, invece, sono generalmente considerati sensori o trasmettitori di pressione. Se siete interessati ai sensori/trasmettitori di pressione, potete trovare informazioni esaurienti alla pagina informativa sul sensore di pressione.

I trasmettitori di processo WIKA sono flessibili nel funzionamento e sono adatti a requisiti di misura nelle più svariate aree di applicazione. Rilevano il livello nei serbatoi, determinano la portata nelle tubature e monitorano le pompe, per citare solo alcuni esempi.

Trasmettitore da processo universale

Il modello UPT-20 (con porta di pressione) / modello UPT-21 (con membrana affacciata) è adatto a molti settori industriali. Oltre che nel settore dei costruttori di macchine e impianti, viene utilizzato nell'industria di processo grazie alla versione Ex ia a sicurezza intrinseca. Inoltre, le richieste dell'industria igienico-sanitaria, farmaceutica e alimentare vengono soddisfatte utilizzando attacchi al processo affacciati. Il trasmettitore di processo può essere fornito con un segnale di uscita analogico e con il protocollo HART® (versione 7).

Il valore misurato è facilmente leggibile dal trasmettitore di processo grazie alla sua custodia ruotabile (anche dopo il montaggio nel processo) e al display ad alto contrasto e particolarmente grande, con un'inclinazione di 45°. L'installazione elettrica sullo strumento avviene senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi. La superficie in plastica è completamente conduttiva ed è quindi particolarmente adatta alle applicazioni in aree con classificazione Ex. Grazie al grado di protezione IP66 lo strumento è protetto da polvere e liquidi e con il grado di protezione IP67 da immersioni di breve durata.

Trasmettitore di pressione industriale

Il modello IPT-20 (con porta di pressione) / modello IPT-21 (con membrana affacciata) è disponibile in sette varianti di custodia. Per i materiali si utilizzano plastica, alluminio e acciaio inox.

Il trasmettitore di processo è disponibile con tutti i segnali di uscita prevalenti nelle industrie di processo: segnale analogico, segnale HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA. Inoltre, il trasmettitore da processo può essere fornito con un sensore piezoelettrico, a film sottile o in ceramica. L'ampio numero di attacchi al processo e le svariate possibilità offerte dalla cella di misura metallica ne consentono l'uso in qualsiasi settore industriale.

Trasmettitore di pressione differenziale

Il modello DPT-20 è utilizzato per la misura di pressioni differenziali. Le applicazioni tipiche sono le misure di livello e di portata, nonché il monitoraggio di filtri e pompe.

Per la misura del livello, il modello DPT-20 è utilizzato per monitorare un serbatoio chiuso e registra la pressione di riempimento idrostatica. Se la forma del serbatoio è memorizzata come curva pressione-volume, è possibile calcolare il volume di qualsiasi forma di serbatoio e rappresentarlo direttamente sul display. È possibile anche la trasmissione a un sistema di controllo di processo collegato.

Se il DPT-20 viene combinato con un elemento primario di portata, come ad esempio un riduttore di pressione o un Tubo Venturi è in grado misurare la portata all'interno di tubazioni. All'interno dell'ampia gamma di prodotti WIKA è possibile trovare anche svariati elementi primari di portata.

FAQ
FAQ

Quali precauzioni sono possibili quando i manometri a riempimento di liquido sono utilizzati con temperature del fluido superiori a 100 °C?

In questo caso è necessario ridurre la temperatura del fluido in ingresso al manometro per mezzo di elementi di raffreddamento quali sifoni o capillari.

Perché vengono utilizzati manometri con riempimento di liquido?

Il liquido di riempimento serve ad ammortizzare le parti in movimento all'interno della cassa e a prevenire i possibili danni causati dalle vibrazioni e dall'usura. In questo modo si evitano i danni causati dalle vibrazioni e l'aumento ...

Scopri di più