WIKA è leader mondiale nella fabbricazione degli strumenti di misura meccanici della pressione (manometro). Per qualsiasi esigenza di misura nel campo da 0,5 bar fino a 7.000 bar, siamo in grado di offrire il giusto manometro e manometro per vuoto per ogni settore di mercato e per qualsiasi requisito di misura:
Le aree di applicazione un manometro WIKA o un manometro per vuoto a molla Bourdon sono i fluidi gassosi e liquidi. Per la misura di pressione con fluidi aggressivi, non altamente viscosi e non cristallizanti, anche in ambienti aggressivi, sono disponibili le varianti in acciaio inox. Il riempimento di liquido della cassa assicura un'indicazione precisa dallo strumento anche con elevati carichi dinamici e vibrazioni. Nel caso dei un manometro WIKA o di un manometro per vuoto di precisione, questi strumenti vengono impiegati quando viene richiesta una grande precisione nella misura. In base al modello dello strumento le classi di precisione disponibili sono 0,1 %, 0,25 % o 0,6 % del valore di fondo scala. Per ciascuno dei manometri qui specificati, può essere fornito un certificato di calibrazione di fabbrica o ACCREDIA / DKD-DAkkS.
Le aree di applicazione un manometro WIKA o un manometro per vuoto con elemento di misura e membrana sono fluidi gassosi e liquidi aggressivi. Sono disponibili anche strumenti con attacchi flangiati per fluidi altamente viscosi e contaminati, anche per ambienti aggressivi. In base al campo di pressione e al tipo di strumento, è possibile una resistenza alla sovrapressione di 3 o 5 volte il valore di fondo scala. Per esecuzioni speciali è possibile una resistenza alla sovrapressione di 10, 40, 100 o 400 bar. Senza variazione della precisione di misura. Il riempimento di liquido della cassa di un manometro o manometro per vuoto assicura un'indicazione precisa dallo strumento anche con elevati carichi dinamici e vibrazioni. Materiali speciali per le parti a contatto con il fluido sono disponibili come opzioni.
Questa versione di manometro WIKA, e manometro per vuoto, è particolarmente adatto per fluidi gassosi. I campi scala sono compresi tra 0 … 2,5 mbar e 0 … 1.000 mbar e la classe di precisione varia tra 0,1 a 2,5. I manometri a capsula sono composti da due membrane ondulate e circolari, connesse e sigillate alle estremità. In alcuni casi è possibile la sovraccaricabilità. Questo tipo di manometro o di manometro per vuoto è utilizzato nel settore medicale, nella tecnologia del vuoto, nel settore ambientale e in laboratori per la misura del contenuto ed il monitoraggio filtri.
Il manometro, e il manometro per vuoto, per pressione assoluta viene utilizzato quando le pressioni misurate non dipendono dalle fluttuazioni naturali della pressione atmosferica. La pressione misurata è determinata rispetto a una pressione di riferimento, che corrisponde al punto zero di pressione assoluta (vuoto). Per questo motivo la camera di riferimento del manometro o del manometro per vuoto viene completamente evacuata in modo che al suo interno ci sia un vuoto quasi perfetto. I campi di misura sono compresi tra 0 … 25 mbar assoluti e 0 … 25 bar assoluti, con classi di precisione da 0,6 a 2,5 %. Le applicazioni per questi strumenti di misura ad alta precisione sono, per esempio, il monitoraggio di pompe per vuoto e macchine per il confezionamento sottovuoto. Il manometro e il manometro per vuoto è uno strunento di misura che viene anche utilizzato in laboratorio, per monitorare le pressioni di condensazione o per determinare la pressione di vaporizzazione di liquidi.
Il manometro e il manometro per vuoto per la misura della pressione differenziale sono disponibili con un'ampia gamma di elementi di misura. Per questo motivo, i campi di misura sono compresi da 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 1.000 bar con pressioni statiche fino a 400 bar. Questo tipologia di manometro o di manometro per vuoto sono usati per monitorare il grado di intasamento nei sistemi di filtrazione. Sono utilizzati anche per il monitoraggio della sovrapressione nelle camere bianche e per la misura di livello nei serbatoi chiusi. Sono adatti anche per il controllo di impianti di pompaggio.
I manometri WIKA possono essere utilizzati non solo per la misura della pressione positiva, ma anche per quella negativa. Quando la pressione assoluta è inferiore alla pressione atmosferica, si parla di pressione relativa negativa. In precedenza, questa pressione manometrica con segno negativo veniva anche definita sottopressione. Per evitare equivoci che potrebbero nascere dal segno, oggi non si usa più la denominazione "sottopressione".
Come viene misurata la pressione con un manometro a molla Bourdon?
Il manometro a molla Bourdon consente di misurare la pressione tramite una molla che trasmette la pressione direttamente alla lancetta.