Misura di pressione

Strumenti di misura WIKA per la misura di pressione

La costruzione di strumenti per la misura di pressione ha una lunga tradizione in WIKA. Produciamo manometri meccanici da oltre 60 anni. Oggi siamo riconosciuti come leader di mercato mondiale nel settore della misura di temperatura e di pressione e nella calibrazione. Circa 600 milioni di strumenti di misura WIKA sono in servizio in tutto il mondo.

WIKA offre un’ampia gamma di strumenti di misura di pressione:

Come funziona la misura di pressione elettronica?

Nella misura di pressione elettronica la pressione viene misurata da un sensore che riceve la pressione da misurare, o la variazione di pressione, e la converte in un segnale elettrico. Il segnale elettrico risulta quindi una misura della grandezza della pressione applicata o della variazione di pressione. WIKA offre strumenti di misura con tutti i tipi di sensori che normalmente ci si aspetta dal mondo delle misura elettronica di pressione: film sottile in metallo e piezoresistivo. WIKA sviluppo e realizza tutti questi sensori in casa.

Come funziona la misura di pressione meccatronica?

Per il controllo e monitoraggio tramite la misura di pressione meccatronica, gli strumenti di misura meccanici sono dotati di segnali di uscita elettrici e/o contatti elettrici. Il segnale di uscita elettrico permette la registrazione elettronica moderna del valore letto. I circuiti elettrici possono essere aperti o chiusi usando degli interruttori di commutazione. In questo modo, non solo è possibile monitorare un impianto ma anche controllare direttamente se vengono superati i valori limite fissati. WIKA offre, inoltre, diverse varianti di pressostati meccanici.

Come funziona la misura di pressione meccanica?

Nella misura meccanica di pressione, gli strumenti utilizzati sono dotati di elementi che si deformano in modo elastico sotto l’influenza di una pressione positiva o negativa in relazione alla pressione atmosferica (pressione ambiente). Anziché utilizzare la misura di pressione elettronica, questi strumenti non richiedono un’alimentazione elettrica per funzionare. Insieme al loro semplice funzionamento, il loro vantaggio sta nella robustezza. WIKA offre strumenti meccanici per la misura di pressione con campi scala da 0 … 0,5 mbar fino a 0 … 7.000 bar.

Per maggiori informazioni sulla misura di pressione guardate il nostro canale YouTube WIKA.

FAQ

Un trasmettitore di pressione è in grado di funzionare anche senza alimentazione?

No.

FAQ
FAQ

Quale è la differenza tra un manometro standard ed un manometro di sicurezza Solid-Front?

La versione di sicurezza Solid-Front (codice S3 secondo la norma EN837) dispone di una parete di sicurezza aggiuntiva saldata tra il quadrante e il sistema di misura. La cassa ha inoltre una parete posteriore in grado di sganciarsi completamente. I ...

Scopri di più