Pressostato

Pressostati WIKA

I pressostati sono utilizzati in una ampia gamma di processi industriali e tecnici per il monitoaggio della pressione. Quando viene raggiunto un valore di pressione prefissato, il pressostato apre e chiude un contatto elettrico. E’ possibile utilizzare pressostati meccanici o elettronici in funzione dei requisiti richiesti.

All’interno dell’ampia gamma di prodotti WIKA troverete il giusto pressostato per qualsiasi applicazione:

Cos'è un pressostato meccanico?

Se, tramite un pressostato meccanico, viene raggiunto il valore di pressione e il contatto elettrico si attiva, verrà inviato un segnale elettrico. Ciò avviene senza la necessità di una alimentazione esterna. L’affidabilità che ne risulta è uno dei vantaggi dei pressostati meccanici.

I pressostati WIKA utilizzano microinterruttori di elevata qualità. Essi sono dotati di elevata stabilità a lungo termine e alta precisione. Con i pressostati meccanici WIKA è possibile la commutazione di carichi elettrici fino a 15 A / 220 V senza problemi.

Per la commutazione di bassissime tensioni, come quelle ad esempio utilizzate per i PLC, WIKA offre dei contatti elettrici dorati riempiti con Argon. I pressostati elettronici sono particolarmente adatti per la commutazione di bassa potenza.

Quando si usa un pressostato meccanico in versione antideflagrante?

Per il funzionamento in aree pericolose il pressostato meccanico WIKA è disponibile anche nelle versioni Ex ia o Ex d. La versione Ex d è disponibile con cassa verniciata con resina epossidica realizzata in alluminio esente da rame e sue leghe.

Cos'è un pressostato elettronico?

Un pressostato elettronico è basato su un sensore di pressione elettronico. Grazie al segnale elettrico di commutazione di un circuito elettrico, la maggior parte dei pressostati elettronici hanno anche un segnale di uscita analogico proporzionale alla pressione misurata. In questo modo, non solo viene identificato se il punto di commutazione definito è stato raggiunto, ma viene anche trasmessa la pressione effettiva misurata. Il pressostato elettronico è spesso dotato di un display con il quale è possibile leggere il valore di pressione ed effettuare la configurazione dello strumento. I punti di commutazione, il segnale di uscita, il tempo di ritardo, l’isteresi e molti altri parametri possono essere impostati singolarmente per soddisfare la vostra specifica applicazione. Per saperne di più sui pressostati elettronici, leggete l'articoco del blog WIKA "Cos'è un pressostato elettronico?".

L'eccellente design e la straordinaria funzionalità della famiglia di interruttori WIKA erano già state confermate dal premio “iF product design award 2009” conferito al pressostato PSD-30. Come ulteriore sviluppo il modello di pressostato elettronico PSD-4 è rappresenta una notevole evoluzione dotata di funzioni aggiuntive molto utili.

FAQ
FAQ

Cosa si intende per funzione di commutazione?

Col termine di funzione di commutazione si intende l'apertura o la chiusura di un circuito elettrico. I contatti normalmente chiusi (NC, identificati da un 2), interrompono un circuito quando la pressione aumenta (in senso orario); i contatti n ...

Scopri di più