Sondes de température

Sondes de température WIKA

La gamme des sondes de température WIKA comprend des thermocouples et des sondes à résistance pour tous les domaines de l'industrie. Les plages de mesure de -200 ... +1.600 °C sont couvertes par de nombreuses variantes d'instruments. En option, des transmetteurs de température analogiques ou numériques peuvent être installés dans le boîtier de raccordement ou la tête de raccordement de la sonde de température. Des affichages numériques intégrés complètent la gamme de produits. Dans la large gamme de WIKA, vous trouverez la sonde de température adaptée à chaque application :

Quels sont les types de sondes de température disponibles chez WIKA ?

En ce qui concerne les sondes de température, les modèles suivants sont principalement utilisés pour la mesure de la température dans l'industrie :

  • Sondes à résistance (RTD)
  • Thermocouples (TC)

Quand utilise-t-on des sondes de température électriques avec des résistances de mesure (sondes à résistance) ?

Les sondes de température avec des résistances de mesure Pt100 ou Pt1000 dépendantes de la température ont leurs points forts dans les plages de températures basses à moyennes (-200 ... +600 °C). La résistance intégrée de la sonde augmente au fur et à mesure que la température augmente. On parle donc de CTP (coefficient de température positif). Les caractéristiques des sondes de température avec Pt100 et Pt1000 intégrées sont définies dans la norme EN 60751.

Quand les sondes de température à base de thermocouple conviennent-elles ?

Les sondes de température à base de thermocouple sont principalement utilisées pour mesurer des températures élevées (jusqu'à 1.600 °C). Le point de mesure réel de ces thermocouples est constitué de deux fils de matériaux différents, qui forment le point de mesure à un point de raccordement. Lorsqu'il y a un changement de température au point de mesure, une tension peut alors être mesurée à l'extrémité des fils (soudure froide). Celle-ci est approximativement proportionnelle à la température du point de mesure (jonction chaude). Le thermocouple ne mesure pas la température absolue, mais la différence entre la jonction froide et la jonction chaude. Les caractéristiques des sondes de température basées sur l'utilisation de thermocouples sont spécifiées conformément aux normes EN 60584 et ASTM E230.

FAQ
FAQ

Pourquoi le plongeur des thermomètres bimétallique ne peut-il excéder 1 m de longueur ?

Car le poids de l'arbre de l'aiguille serait plus élevé pour être mis en mouvement par le bimétal.

Etalonner des instruments de mesure ?

Etalonner des instruments de mesure ?

Nous étalonnons et réparons vos instruments de mesure dans le laboratoire d'étalonnage WIKA accrédité DKD/DAkkS ou dans vos locaux.
FAQ
FAQ

Que puis-je faire si la température du fludie avec un manomètre rempli est supérieure à 100 °C ?

On peut utiliser un syphon pour manomètre ou un capillaire comme élément de refroidissement addtionnel pour refroidir la température du fluide.