Приборы для измерения силы от WIKA
Ассортимент продукции WIKA для измерения силы включает датчики силы на растяжение и сжатие, датчики среза и изгиба, балочные и скобовые тензодатчики, кольцевые датчики силы, а также нагрузочные штифты, канатные и проволочные датчики силы и тензодатчики деформации.
Что такое прибор для измерения силы и как он устроен?
Прибор для измерения силы обычно состоит из датчика и дисплея, на котором отображается результат измерения в виде числового значения с соответствующей единицей измерения. Таким образом, прибор для измерения силы состоит из датчика силы и дисплея, на котором можно увидеть измеренное значение силы. Поскольку прибор для измерения силы объединяет измерительный компонент и блок отображения в одном устройстве, мобильное использование особенно распространено. В портфеле WIKA более подробно описаны три типа приборов для измерения силы: набор для испытаний талей FRKPS, набор для испытаний сварочных клещей FSK01 и гидравлические приборы для измерения силы, которые работают полностью без электричества. Все они просты в использовании и обеспечивают высокую надежность процесса благодаря быстрому контролю важных параметров.
Каковы преимущества использования набора для испытаний цепных талей FRKPS в качестве прибора для измерения силы?
Помимо широкого ассортимента тензодатчиков и датчиков силы, WIKA, конечно же, предлагает и приборы для измерения силы. Набор FRKPS для испытаний цепных талей представляет собой прибор для измерения силы, с помощью которого можно проверять фрикционные муфты на цепных талях. Такие проверки выполняются регулярно при эксплуатации цепных талей.
При использовании мобильного FRKPS такая регулярная проверка особенно удобна, так как прибор очень прост в обращении. Набор для испытаний цепных талей состоит из ручного индикатора, нескольких центрирующих втулок и адаптеров, зарядного устройства и сигнального кабеля. Поскольку набор включает ряд стандартных адаптеров для наиболее часто используемых типов цепей, включая цепи из листовой стали, FRKPS подходит практически для всех промышленных применений по проверке цепных талей. Благодаря тому, что он поставляется в удобном алюминиевом чемодане, все компоненты упорядоченно уложены, что обеспечивает быстрый и простой процесс использования.
Управление очень простое. На цепи тали тензодатчик поднимается до упора цепной тали и фиксируется там. Затем измеряется полученная сила, чтобы проверить максимальное усилие, при котором срабатывает фрикционная муфта. На основе сравнения с допустимыми значениями проверяется соответствие предельным значениям. С точностью примерно ±1 кг. FRKPS можно использовать для диапазонов измерения от 40 кг. до 3 500 кг.
Какой прибор для измерения силы рекомендуется для сварочных точек?
Ещё одним прибором для измерения силы из линейки продукции WIKA является набор для испытаний сварочных клещей серии FSK01. Набор для испытаний сварочных клещей используется, например, в автомобильной промышленности, где часто применяются сварочные роботы, и помимо времени сварки сила в процессе также имеет большое значение. Для проверки сварочного оборудования мобильный прибор для измерения силы FSK01 применяется для контроля электродов клещей. При использовании FSK01 электроды клещей просто измеряются, удерживая прибор между электродами во время сварочного процесса. С помощью прилагаемого измерительного прибора полученное значение можно сразу проверить — это обеспечивает высокую степень точности и надёжность процесса. Проверка не мешает производственному процессу, так как процедура занимает очень мало времени.
Прибор для измерения силы FSK01 доступен в различных диапазонах измерения: 1 кН, 10 кН и 20 кН. Датчик силы и блок отображения поставляются в практичном тестовом кейсе. Если проверки выполняются регулярно и часто, прибор для измерения силы также предлагается в стационарном исполнении в качестве испытательного устройства. В этом случае испытательный комплект устанавливается в зоне действия сварочных роботов. Контроллер обеспечивает регулярный подход устройства к месту проверки и контроль прикладываемых сил.
Для чего подходят гидравлические приборы для измерения силы?
WIKA также предлагает целый ряд других приборов для измерения силы. Таким образом, WIKA также активно работает в области гидравлических измерителей силы. Гидравлические датчики силы с установленными индикаторами используются, например, в системах управления или в специализированном оборудовании. Гидравлические приборы для измерения силы также очень часто применяются при измерении усилий в тоннелестроении, а также для фундаментных работ и стабилизации откосов. Большое преимущество аналоговых приборов: им не требуется никакое электропитание! Они также отлично подходят, например, для применения на канатных дорогах: даже если другие датчики будут повреждены ударами молнии, гидравлические приборы для измерения силы продолжат работать без сбоев.
До настоящего времени дисплеи приборов для измерения силы либо вкручивались непосредственно в измерительный элемент, либо подключались через кабель. В настоящее время мы разрабатываем датчики, которые позволяют передавать измеренные значения в мобильном режиме. Таким образом, измеренные данные можно будет передавать в облако и отображать в любое время на мобильном устройстве, а также анализировать с помощью специального программного обеспечения.
Заменит ли Build ID WIKA номера изделий WIKA в будущем?
Нет, Build ID не заменит номера изделий WIKA. При оформлении заказа компания WIKA всегда предоставляет вам номер товара WIKA, стандартный срок действия которого не ограничен по времени.
В чем разница между стандартным манометром и исполнением с защитой?
В безопасной версии (код S3 по EN 837) между циферблатом и измерительной системой дополнительно приварена прочная перегородка. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может полностью вылететь. Окно, как правило, выполнено из многослойного з ...
подробнее