Test pression WIKA
Une maintenance corrective et une validation appropriées, telles que les essais de pression des installations et des machines, constituent la base de l'assurance qualité et de la sécurité des installations. À cet égard, les instruments de mesure et de contrôle revêtent une importance particulière. Grâce à nos instruments d'étalonnage, les exploitants d'usines peuvent tirer profit, par exemple, des temps d'arrêt de l'usine, lors de la validation de l'usine ou même de la maintenance préventive.
Test et validation de réservoirs sous pression
Pour répondre à des exigences élevées, les éléments de l'installation doivent être validés avant d'être utilisés et doivent également faire l'objet de tests réguliers en cours d'exploitation. L'essai sous pression des tuyauteries et des cuves permet de déterminer les fuites et contribue ainsi à l'évaluation et à la validation de ces éléments de l'installation.
Qu'est-ce qu'un test de pression hydrostatique ?
Lors d'un test de pression hydrostatique, l'élément testé est rempli du fluide de test et la pression de test est appliquée. La pression de test est mesurée et enregistrée sur une période de temps définie. Sur la base de la perte de pression au cours du test, une déclaration sur l'étanchéité peut être faite (voir également la construction du banc de test pour les systèmes de test d'étanchéité). Le rapport de test qui en résulte est important pour l'évaluation des composants sous pression et sert de preuve de la sécurité opérationnelle.
Comment générer un rapport d'essai pour les tests de pression ?
La génération des rapports pour un test de pression est souvent effectuée manuellement. Les valeurs mesurées sont transférées manuellement vers un modèle de rapport, alors qu'elles étaient auparavant lues à partir de manomètres analogiques. L'enregistrement automatique des valeurs mesurées permet d'éviter les erreurs de transfert, d'accroître la précision et d'augmenter l'efficacité du test. Outre la pression mesurée, il est utile d'enregistrer également la température, car elle influence la pression dans un système fermé. La documentation des deux valeurs permet d'établir une relation entre la température et la pression.
Comment les pics de pression peuvent-ils être identifiés par un test de pression ?
La documentation des valeurs mesurées pendant le test des profils de pression dans l'usine peut également aider à identifier les pics de pression. Pour déterminer la cause et l'intensité des coups de bélier, il peut être utile d'accéder aux données des enregistreurs. Les rapports générés par le test de pression permettent d'établir une référence temporelle à la valeur mesurée et d'identifier plus rapidement la cause des pics de pression. Si les interfaces process nécessaires à cet effet n'ont pas été prises en compte lors de la conception de l'installation, il est possible de se rabattre sur des instruments de mesure autonomes tels que des manomètres digitaux ou des calibrateurs de process dotés de capteurs externes. Ils peuvent enregistrer et conserver des profils de pression sur de longues périodes.
Votre défi - notre solution
Vous avez besoin d'instruments de mesure avec
- une grande précision de mesure
- une facilité de configuration
- une conception robuste et fonctionnement sur batterie
- différents agréments
- des intervalles d'enregistrement flexibles
- un enregistrement fiable des valeurs de pression et de température
- un étalonnage traçable
Nous vous proposons
- des instruments de mesure de pression et de température précis avec une technologie de mesure éprouvée
- des interfaces utilisateur à écran tactile, basées sur la célèbre "technologie smartphone"
- une grande polyvalence, la compacité et la facilité de transport
- des instruments approuvés par ATEX, IECEX, CAS et GOST
- une fréquence de mesure librement réglables
- des fonctions d'enregistrement des données, manuellement ou, alternativement, par traitement des données par logiciel
- des solutions complètes grâce à nos laboratoires accrédités DAkkS
Pourquoi observe-t-on une mousse blanche à l'intérieur du boîtier des manomètres à liquide ?
Sur les manomètres à liquide, il arrive parfois qu'une mousse blanche se forme à l'intérieur du boîtier. Il s'agit d'un phénomène bien connu résultant d'une réaction électrochimique entre les composants en aluminium (par exemple ...
plus