Medição de força

Medição de força WIKA

O tópico medição de força cobre a medição exata e confiável das forças de tensão e compressão usando diferentes tecnologias. Através da integração da tecsis, um reconhecido fabricante global de tecnologia de medição, a WIKA oferece o maior portfólio de produtos de medição de força desenvolvidos e fabricados mundialmente – desde transdutores de força com extensômetros, passando por medição hidráulica até medição de força com tecnologia de película fina, em todos formas geométricas, em tamanhos de carga nominais de 0,5 N a mais de 10.000 kN.

Por que a medição de força é tão importante na indústria?

Para a monitoração de processos e operações, para o controle ou transporte de cargas, a força é medida em várias aplicações, como logística de portos, guindastes, construções de máquinas ou engenharia geotécnica. O foco está principalmente na proteção de pessoas e máquinas, bem como na garantia da estabilidade do sistema e da confiabilidade da produção. Além disso, a medição de força também contribui para otimizar as condições de fabricação, melhorando a qualidade do produto e a economia de materiais e a garantia de qualidade.

Como funciona a medição de força?

A medição de força é usada para medir a força, forças de peso ou torques que atuam entre dois corpos. As forças de peso são medidas como forças de tensão ou forças de compressão. No caso da força de tensão, o dispositivo de medição é puxado com a força a ser determinada e no caso da força de compressão, o dispositivo de medição é comprimido com a força a ser determinada. A força é geralmente medida com instrumentos de medição de força - mais precisamente, medidores de força, sensores de força ou transdutores de força.

Quais instrumentos de medição de força existentes?

O portfólio de produtos na área de medição de força inclui transdutores de força de tensão e compressão, transdutores de força de anel, vigas de cisalhamento e flexão, células de carga de manilha, pinos de carga, elos de tensão, transdutores de força e deformação de cabos de aço, células de carga e transdutores de força hidráulica, bem como bem como eletrônicos e sistemas. No artigo sobre o assunto você pode aprender mais sobre as tecnologias de medição de força usadas na WIKA - extensômetros, medição hidráulica e tecnologia de thin-film.

Quais são os padrões de qualidade da WIKA em medição de força?

Assim como acontece com todas as outras variáveis ​​medidas, você pode confiar na qualidade comprovada da WIKA quando se trata de medição de força. A WIKA oferece diferentes tecnologias e inúmeras faixas de medição. Todo o processo de fabricação é certificado. Também oferecemos produtos com diferentes aprovações:

  • Processos orientados a produtos avaliados pela DQS e certificados pela ISO 9001: 2008
  • Sensores de força com protocolo de segurança CANopen e CANopen para requisitos de medição relevantes para a segurança
  • Sensores de força compatíveis com o nível de integridade de segurança (SIL) e o nível de desempenho (PL) e que tenham as seguintes aprovações para uso em áreas classificadas: ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML
  • Trabalhamos estritamente de acordo com as especificações da norma DIN EN ISO 13849-1 e 2006/42 / CE (diretiva de máquinas) e cumprimos o PL e
  • Auditorias e atestados internacionais

Na medição de força, as nossas elevadas exigências de qualidade beneficiam os nossos clientes, com quem frequentemente trabalhamos em estreitas parcerias de desenvolvimento. Em particular, eles valorizam a experiência e a competência de nossos engenheiros e técnicos de desenvolvimento, que analisam intensivamente as condições e os processos no local e os incorporam aos requisitos específicos do cliente. Os resultados são soluções customizadas. Confie no fabricante líder em medição de força. Escolha um parceiro com know-how e experiência.

WIKA & tecsis: Tecnologia de medição de força fabricada in house

Através da integração do fabricante de tecnologia de medição de renome mundial, tecsis, o portfólio da WIKA é ampliado com a medição de força. A tecsis representa soluções inovadoras da mais alta qualidade em tecnologia de medição e sensores. Os sensores de força são fabricados em locais sob três alicerces: economicamente, com alta qualidade consistente e com serviço confiável ao longo de toda a cadeia de criação e entrega de valor.

  • Na instalação principal em Offenbach, Alemanha, o foco está na tecnologia de película fina (soldada) e em transdutores de força hidráulica.
  • Nossos especialistas em extensômetros (ligados) estão baseados nos EUA. Eles realizam principalmente soluções especiais para produção individual de alta qualidade.
  • Na China, o foco na medição de força também está nos extensômetros, embora principalmente para soluções especiais na produção em série.

Quando se trata de sensores de força, você pode confiar na WIKA - uma empresa privada que pensa e age a longo prazo.

FAQ
FAQ

Como uma histerese é determinada?

Para determinar a histerese, deve-se registrar o ciclo de carga até a força nominal. A histerese máxima, vmáximo, e a faixa de medição de força usada deve ser especificada.

FAQ
FAQ

ual é a diferença entre um manômetro padrão e uma versão padrão de segurança?

Uma versão de segurança (código S3 de acordo com EN837) possui uma parede defletora sólida adicional soldada entre o mostrador e o sistema de medição. Além disso, o case possui uma parede traseira que pode estourar completamente. A janela é normalm ...

mais