Sistemas de lubricación

Los sistemas de lubricación con grasa o aceite lubricante minimizan la fricción y el desgaste. Ellos mejoran la fiabilidad de la máquina y la vida útil de todas las piezas muebles y rodamientos, reduciendo la corrosión y disminuyendo la cantidad de paradas.

La instrumentación de WIKA permite la lubricación con la cantidad exacta en la ubicación correcta. El requisito fundamental para ello es la detección de la presión del sistema. Para garantizar que se proporcione la cantidad óptima-y prevenir un bloqueo de la salida -, se recomienda la instalación de un medidor de caudal.

Su ventaja: el consumo se optimiza y, por lo tanto, se reducen los costes de combustible y se optimiza la sostenibilidad ambiental.

El control de nivel en el depósito garantiza una lubricación continua. Esto se puede hacer por inspección visual o automáticamente, por ejemplo, en el montaje oculto del depósito, con un sensor o interruptor de nivel.

Si el sistema de lubricación está expuesto al viento y a la intemperie, las bajas temperaturas ambientales pueden provocar que la viscosidad del lubricante sea demasiado alta. En tal caso se debe instalar un calefactor en el depósito. Su regulación usa la señal de medición de un interruptor de temperatura (monitoreo de valores límite) o sensor (medición constante de la temperatura). Nuestro interruptor de flotador RLS-3000 ofrece como característica especial la combinación de medición de nivel y temperatura en un dispositivo.

Sistemas de lubricación × 1

Conexión del sistema de lubricación - Presión

Conexión del sistema de lubricación - Presión
2

Supervisión del suministro de los puntos de lubricación - Caudal

Supervisión del suministro de los puntos de lubricación - Caudal
4

Temperatura del lubricante - Temperatura

Temperatura del lubricante - Temperatura
3

Nivel del depósito - Nivel

Nivel del depósito - Nivel
Sistemas de lubricación
Minimizar la selección

Los siguientes 24 productos coinciden con tu selección: ¿No has encontrado el producto? Por favor, ponte en contacto con nosotros.