압력 측정을 위한 WIKA 계측기
압력은 온도 다음으로 가장 중요한 물리적 상태 변수 중 하나입니다. 압력은 정의된 면적(A)에 균일하게 작용하는 힘(FN)으로 정의됩니다. 다양한 유형의 압력은 기준 압력에 의해서만 구분됩니다.
절대 압력, 게이지 압력, 차압 등 어떤 압력을 사용하든 상관없습니다. WIKA에서는 모든 유형의 압력 측정에 적합한 측정기를 찾을 수 있습니다:
대기압이란 무엇인가요?
지구상의 생명체에게 가장 중요한 압력은 아마도 대기압인 pamb (amb = ambiens = ambient)일 것입니다. 대기압은 약 500 km 고도까지 지구를 둘러싸고 있는 대기의 무게로 인해 만들어집니다. 절대 압력이 0이 되는 이 고도까지는 그 크기가 지속적으로 감소합니다. 또한 일기 예보를 통해 잘 알려진 것처럼 기압은 날씨에 따라 변동될 수 있습니다. 해수면에서의 pamb은 평균 1013.25헥토파스칼(hPa)로, 1013.25밀리바(mbar)에 해당합니다. "사이클론"과 "안티사이클론"의 경우 이 압력은 약 5% 정도 차이가 납니다.
절대 압력이란 무엇인가요?
가장 명확한 기준 압력은 공기가 없는 우주의 공간에 존재하는 압력 제로(진공)입니다. 이 기준 압력과 관련된 압력을 절대 압력이라고 합니다. 따라서 절대 압력의 경우 항상 측정되는 것은 이상적인 진공과의 차이입니다. 즉, 주변 기압, 즉 날씨나 해발 고도 등의 외부 영향이 압력 측정에 영향을 미치지 않습니다. 다른 유형의 압력과 필요한 차별화를 위해 라틴어 "절대적"에서 파생된 "복근"이라는 인덱스로 표시되며, 이는 분리된, 독립적이라는 의미입니다.
절대 압력 공식의 경우 매개 변수 게이지 압력(pg) 및 대기압(patm)이 필요합니다. 따라서 절대 압력 공식은 다음과 같습니다: pabs = pg + patm.
게이지 압력(상대 압력)이란 무엇인가요?
기술 분야에서 가장 자주 측정되는 압력은 대기압 차이인 Pe(e = excedens =초과)입니다. 절대 기압인 pabs와 관련 (절대) 대기압(pe = 팹 - 팸)의 차이이며, 간단히 말해 게이지 압력이라고 합니다. 게이지 압력은 진공과의 차이를 측정하는 것이 아니라 현재 주변 압력(대기압)을 측정하기 때문에 날씨나 해발 고도 등의 외부 영향으로 인해 압력 측정값이 변경될 수 있습니다. 절대 압력을 실제로 측정하는 어플리케이션에서 게이지 압력 센서를 잘못 사용할 경우 날씨 변화로 인한 +/- 30 mbar의 추가 오차와 해수면에서 2000 m로 위치가 변경되는 등의 경우 최대 200 mbar의 측정 오차를 고려해야 합니다.
양압 은 절대 압력이 대기압보다 큰 경우를 말합니다. 그 반대의 경우, 이를 음압 이라고 합니다.
공식 기호 "abs", "amb", "e"의 지수는 각각의 압력의 기준점을 명확하게 정의합니다. 이들은 수식 문자 p에만 붙고, 단위 기호에는 붙지 않습니다.
차압이란 무엇인가요?
두 압력인 p1과 p2 사이의 차이를 압력 차이(Δp = p1 - p2)라고 합니다. 두 압력의 차이 자체가 측정 변수를 나타내는 경우, 하나는 차압, p1.2를 나타냅니다
따라서 차압을 측정하기 위해 처음에는 두 개의 서로 다른 압력을 측정 기기(예: 차압 게이지 또는 차압 센서)에서 캡처합니다. 측정값이 서로 다른 경우에만 차압이 표시됩니다. 차압을 측정해야 하는 경우는 예를 들어 밀폐된 용기의 필터 모니터링 및 레벨 측정과 같은 경우입니다.
액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?
액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...
더 보기
액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?
액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...
더 보기