압력 게이지

WIKA의 압력 게이지

WIKA는 기계식 압력 측정기(압력 게이지) 제조 분야의 세계적인 선도 기업입니다. 0.5 mbar 부터 최대 7,000 bar 까지 측정할 수 있는 압력계는 각 산업과 각 측정 요구사항에 적합한 압력계를 제공합니다.

올바른 압력 게이지를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

측정할 압력의 유형과 같은 결정적인 요소 외에도 압력계의 눈금 범위, 공칭 크기(NS, 케이스 직경) 및 정확도 등급도 눈금의 버전을 결정합니다. 눈금 범위는 EN 837에 의해 표준화되어 있으며, 선호되는 압력 단위는 바(bar)입니다. 압력 측정기에는 다음과 같은 공칭 크기(NS)가 지정되어 있습니다: NS 40, 50, 63, 80, 100, 160, 250 정확도 등급은 표시의 허용 편차를 전체 눈금 값의 백분율로 지정합니다. 포인터 스톱이 있는 압력 게이지의 경우 정확도 등급은 눈금 범위의 10 ~ 100 % 에 적용됩니다. 자유 영점이 있는 압력계의 경우 정확도 등급은 눈금 범위의 0 ~ 100 % 에 적용됩니다.

상대 압력(0.6 ... 7,000 bar / 8.7 ... 101,526.4 psi)에 부르동 튜브가 있는 게이지 압력 게이지를 사용하는 이유는 무엇입니까?

부르동 튜브가 있는 이 압력계의 적용 분야는 액체 및 기체 매질입니다. 점성이 높지 않고 결정화가 되지 않는 유체, 심지어 거친 환경에서의 측정 작업에는 스테인리스 스틸 버전이 적합합니다. 케이스의 액체 충전은 높은 동적 압력 하중과 진동에도 압력 게이지의 정확한 가독성을 보장합니다. 정확도가 가장 높은 경우, WIKA의 다양한 제품군에서 전체 눈금 값의 0.1, 0.25 또는 0.6 %의 정확도로 측정하는 정밀 압력 게이지를 찾을 수 있습니다. 이러한 압력 게이지에 대해 KOLAS 인증서를 함께 제공할 수 있습니다.

다이어프램 요소가 있는 게이지 압력계가 높은 과부하 안전(16 mbar ... 40 bar / 0.2 ... 580.2 psi)을 위해 사용되는 이유는 무엇입니까?

다이어프램 압력 요소가 있는 이 압력 게이지는 기체 및 액체의 자극성이 강한 매체에 적합합니다. 개방형 연결 플랜지가 있는 압력 게이지는 점성이 높고 오염된 매질, 거친 환경에서도 적합합니다. 계측기 모델과 압력 범위에 따라 전체 눈금 값의 3배 또는 5배의 과부하 안전이 표준입니다. 이 과부하 안전 기능은 10, 40, 100 또는 400 bar (145, 580.2, 1,450.4 psi) 특수 설계에도 사용할 수 있습니다. 측정 정확도는 유지됩니다. 높은 동적 압력 하중과 진동에 대비해 압력계 케이스 내부에 액체를 충전하여 정확한 가독성을 보장합니다. 습윤 재질에는 특수 소재를 옵션으로 사용할 수 있습니다.

캡슐 엘레맨트가 있는 게이지 압력 게이지가 매우 낮은 압력(2.5 ~ 600 mbar / 0.04 ~ 8.7 psi)에 사용되는 이유는 무엇입니까?

이러한 압력 게이지의 적용 분야는 기체 매체입니다. 측정 범위는 0 … 2.5 mbar (0 … 0.04 psi)에서 0 … 1,000 mbar (0 … 14.5 psi)까지이며, 정확도 등급은 0.1에서 2.5까지입니다. 이 압력계의 구조는 두 개의 원형 주름진 다이어프램으로 구성되어 있으며, 테두리 주변을 밀폐 씰링하여 서로 결합되어 있습니다. 경우에 따라 과부하 보호가 가능합니다. 압력 게이지는 주로 실험실 및 진공 기술 또는 의료 및 환경 공학 분야에서 필터 모니터링 및 내용물 측정을 위해 사용됩니다.

절대 압력 게이지는 어떤 영역에서 사용되나요?

측정된 압력이 대기압의 자연 변동과 무관한 경우 절대 압력 게이지를 사용합니다. 측정된 유체의 압력은 기준압에 의해 결정되며 기준압은 절대압의 영점을 말합니다. 기준 챔버에 거의 완벽한 진공 상태가 유지될 수 있도록 완전히 비워집니다. 압력 게이지의 눈금 범위는 0 ... 25 mbar (0 ... 0.4 psi) 절대와 0 ... 25 bar (0 ... 362.6 psi) 절대 사이이며 정확도 등급은 0.6 ... 2.5입니다. 이러한 고정밀 압력 게이지는 예를 들어 진공 포장 기계 및 진공 펌프의 모니터링에 사용됩니다. 또한 실험실에서 응축 압력을 모니터링하거나 액체의 증기압을 측정하는 데에도 사용됩니다.

차압계는 어떤 분야에서 사용되나요?

차압 게이지는 다양한 압력 소자로 작동합니다. 결과적으로 측정 범위는 0 ... 0.5 mbar (0 ... 0.007 psi) ~ 0 ... 1,000 bar (0 ~ 14,503.8 psi) 및 최대 400 bar (5,801.5 psi)의 정적 오버레이 압력을 측정할 수 있습니다. 이러한 차압 게이지는 예를 들어 기체 및 액체 매체의 흐름과 여과 플랜트의 오염 정도를 모니터링합니다. 또한 클린룸의 과압 모니터링과 밀폐된 용기의 레벨 측정에도 사용됩니다. 또한 펌핑 플랜트 제어에도 적합합니다.

WIKA 압력계는 음의 과압(진공 압력계)을 측정하나요?

WIKA 압력계는 양압 측정뿐만 아니라 음압 게이지 압력 측정에도 사용할 수 있습니다. 절대 압력이 대기압보다 낮으면 이를 음의 게이지 압력이라고 합니다. 이전에는 음수 기호가 있는 이 게이지 압력도 저압으로 지정되었습니다. 이 표시로 인해 발생할 수 있는 오해를 피하기 위해 요즘에는 '저압'이라는 명칭을 더 이상 사용하지 않습니다.

자주 묻는 질문

부르동 튜브 압력계로 압력은 어떻게 측정하나요?

부르동 튜브 압력 게이지를 사용하면 부르동 튜브가 포인터에 직접 압력을 전달하여 압력을 측정합니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?

액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...

더 보기