Manômetro de pressão digital
O que é um manômetro de pressão digital?
O manômetro de pressão digital é usado para medir e exibir pressões. Eles podem ser operados de forma fixa ou móvel e mostram os valores medidos em um visor integrado. A leitura é simples, direta e precisa. Devido à sua alta precisão, o manômetro de pressão digital é usado com frequência em serviços de calibração e abrangem diferentes faixas de medição. Por exemplo, o modelo CPG1500 é adequado para aplicações de até 10.000 bar.
O que é um medidor de pressão digital com registrador de dados??
No caso do manômetro de pressão digital com um registrador de dados integrado, a frequência dos valores medidos registrados pode ser definida individualmente. São possíveis até 50 leituras por segundo.
Onde são usados os instrumentos digitais de medição de pressão?
O manômetro digital é usado para medir tanto a pressão manométrica quanto a absoluta e suas áreas de aplicação são diversas - em oficinas de medição e controle, para garantia de qualidade ou para calibração simples no local. Para trabalhos de manutenção e serviço, a WIKA oferece diferentes kits de serviço, por exemplo modelo CPG-KITP com geração de pressão pneumática ou modelo CPG-KITH com geração de pressão hidráulica.
Em quais setores o manômetro de pressão digital é usado?
O manômetro de pressão digital é usado nos seguintes setores:
- No setor automotivo, por exemplo, para medir a pressão dos pneus
- No setor aeroespacial, por exemplo, para testes de pressão em cabines de aeronaves
- No setor de petróleo e gás, por exemplo, para medir a pressão em bombas e tubulações
- No setor de manutenção e serviços, por exemplo, para calibrar instrumentos de medição diretamente no local
- Na engenharia médica, por exemplo, para medir a pressão arterial
Quais são as vantagens de um medidor de pressão digital?
O manômetro de pressão digital apresenta um nível de precisão particularmente alto e, em comparação com os manômetros de pressão analógicos, podem ser lidos com muita facilidade e precisão graças à exibição digital dos valores medidos. Como o elemento de medição não pode se deformar em caso de sobrepressão, os manômetros de pressão digitais também são mais duráveis do que os manômetros de pressão analógicos.
Quais critérios de seleção devem ser considerados ao escolher o manômetro digital correto?
Ao escolher o medidor de pressão digital correto, existem vários critérios de seleção a serem considerados:
- Classe de precisão: A classe de precisão indica o desvio máximo permitido de um valor medido em relação ao valor real em porcentagem.
Exemplo: Se a faixa de medição for de 0 a 100 bar com uma classe de precisão de 1 %, um desvio de 1 bar está dentro da faixa permitida. - Tipo de tela: Com os manômetros de pressão digitais, é feita uma distinção entre LED ou LCD como o tipo de tela.
- Faixa de pressão: Dependendo da aplicação, a faixa de pressão apropriada deve ser selecionada. Para obter os valores medidos mais precisos possíveis, o valor medido não deve ser muito grande, mas também não deve ser muito pequeno.
- Sinal de saída: Os WIKA intelliGAUGE®s multifuncionais combinam a indicação analógica de um manômetro mecânico com o sinal de saída elétrico de um transmissor de pressão. Esses instrumentos híbridos estão disponíveis com todos os sinais elétricos comumente usados.
- Área de aplicação: Dependendo da área de aplicação, deve-se tomar cuidado para garantir que o manômetro esteja protegido contra influências químicas, por exemplo, ou que esteja protegido contra o clima quando usado ao ar livre. O Proteção de entrada IP fornece informações sobre as influências que o produto pode suportar. Também é crucial se o manômetro digital é operado como um instrumento móvel ou fixo
- Unidades: A maioria dos manômetros de pressão digitais pode ser configurada para exibir a unidade em bar, mbar ou psi, por exemplo. O usuário não precisa mais fazer conversões propensas a erros.
- Velocidade de medição: A velocidade de medição correta pode ser decisiva para uma análise eficaz dos pontos de medição. A taxa de medição indica quantas medições são realizadas por segundo.
- Certificação: Se necessário, um Certificado de calibração DAkkS pode ser emitido para certificar a precisão. A certificação é possível no laboratório de calibração da WIKA, que é credenciado pelo órgão de credenciamento alemão (DAkkS) de acordo com a norma DIN EN ISO / IEC 17025.
Quais são as funções de um medidor de pressão digital?
O medidor de pressão digital modelo CPG1500 mostra a pressão digitalmente em um visor. Além disso, um aumento na pressão é mostrado no visor com um gráfico de barras. O medidor de pressão digital WIKA é controlado por 4 botões. O medidor de pressão digital com registrador de dados pode ser configurado de forma rápida e fácil por meio da conexão Bluetooth® e do aplicativo "myWKA device". A alimentação de tensão do Medidor de pressão digital modelo CPG1500 é garantido por três pilhas alcalinas AA, o que permite um tempo de operação de 2.000 horas em operação contínua. O medidor de pressão digital da WIKA é equipado com o WIKA-Wireless para transmissão de dados sem fio. O CPG1500 está disponível com todas as conexões rosqueadas comuns no setor.