Precisione su cui puoi contare

Dalla connessione alla rete elettrica fino al rack, WIKA supporta l'intera catena del valore con soluzioni di misura precise per il raffreddamento, l'alimentazione elettrica e l'infrastruttura fisica. Questi forniscono i dati necessari per acquisire informazioni approfondite, gestire la complessità, migliorare l'efficienza energetica e garantire la continuità operativa.

Progettate per ambienti ad alta densità e sempre attivi, le soluzioni WIKA trasformano i dati di misurazione in un vantaggio operativo.

Come garantire la massima disponibilità nei moderni data center

In un mondo in cui l’affidabilità si misura in “cinque nove”, ogni minuto di inattività comporta costi concreti in termini di fatturato, reputazione e servizi digitali da cui dipendono le economie e le società. L'intelligenza artificiale e la crescita esponenziale dei dati stanno determinando una rapida espansione dei data center, rendendo al contempo più difficile che mai garantire l'affidabilità delle operazioni. In questa infrastruttura critica, la disponibilità è fondamentale.

In qualità di leader mondiale nel settore della tecnologia di misura, WIKA è consapevole dell’importanza che rivestono dati precisi per garantire la stabilità operativa. Più che un semplice fornitore, WIKA è un partner affidabile che offre soluzioni per data center progettate per garantire un tempo di attività del 99,999% e sostenere il vostro vantaggio competitivo a lungo termine.

Data_centre_Animation

Campi di applicazione

Scopri i vantaggi delle soluzioni WIKA per i data center


Vuoi saperne di più sulla gamma di prodotti WIKA per i data center?


Compila il modulo e i nostri esperti ti ricontatteranno per fornirti consigli personalizzati e assistenza.


Scopri di più sui servizi a valore aggiunto:


In che modo l'intelligenza artificiale sta cambiando i requisiti infrastrutturali dei data center?

I carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale nei data center comportano esigenze senza precedenti in termini di alimentazione, raffreddamento e infrastrutture. Con l'aumentare della densità di calcolo, gli operatori devono adeguare le proprie infrastrutture per garantire prestazioni più elevate, mantenendo al contempo l'efficienza e la disponibilità. WIKA supporta la gestione degli impianti con soluzioni per il rilevamento delle perdite, i sistemi antincendio, lo stoccaggio di carburante e il monitoraggio ambientale degli spazi non occupati.

Perché l'efficienza energetica sta diventando una priorità strategica per i data center?

L'efficienza energetica nei data center sta diventando un fattore cruciale a causa dell'aumento dei costi energetici e della disponibilità limitata di energia elettrica. Migliorare l'efficienza riduce i costi operativi, abbassa il PUE (Power Usage Effectiveness) e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Le soluzioni di monitoraggio basate sui dati consentono agli operatori di ottimizzare le prestazioni del sistema, ridurre le perdite energetiche e utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili.

Quali sono le principali sfide legate all'aumento della densità di calcolo?

L'aumento della densità di calcolo nei data center comporta una maggiore produzione di calore, un aumento del fabbisogno energetico e requisiti di raffreddamento più complessi. Gestire questi fattori garantendo al contempo la continuità operativa e la stabilità del sistema rappresenta una sfida fondamentale. Occorre adottare tecnologie di raffreddamento avanzate e sistemi di monitoraggio precisi per garantire prestazioni affidabili ed efficienti.

Quale ruolo avrà il raffreddamento a liquido nei data center del futuro?

Il raffreddamento a liquido sta diventando una tecnologia fondamentale per i moderni data center, in particolare per l'intelligenza artificiale, l'HPC e i carichi di lavoro ad alta densità. Consente una dissipazione del calore più efficiente rispetto al raffreddamento ad aria tradizionale e supporta densità di rack più elevate. Con l'aumentare della domanda di energia, le soluzioni di raffreddamento a liquido contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni complessive del sistema.

Come è possibile migliorare l'uptime nei data center?

Con un obiettivo di disponibilità del 99,999%, occorre una visibilità completa sui sistemi di raffreddamento, di alimentazione elettrica e infrastrutturali. Dati accurati e affidabili costituiscono la base per un processo decisionale informato, una manutenzione proattiva e operazioni stabili. Le soluzioni WIKA garantiscono una misura precisa e in tempo reale dei parametri operativi critici. Ciò consente di individuare tempestivamente eventuali anomalie e favorisce l'adozione di misure proattive prima che i problemi compromettano le prestazioni, contribuendo a garantire l'affidabilità delle operazioni.

In che modo i data center possono prepararsi all'aumento della domanda di energia elettrica?

L'aumento della domanda di energia nei data center richiede una combinazione di maggiore efficienza energetica, ottimizzazione delle infrastrutture e monitoraggio avanzato. Occorre ridurre il PUE (Power Usage Effectiveness), ottimizzare la distribuzione dell'energia e implementare tecnologie che consentano di raggiungere densità di potenza più elevate. L'analisi dei dati in tempo reale aiuta a individuare le inefficienze e a garantire un funzionamento stabile e affidabile anche in presenza di carichi crescenti.

In che modo la digitalizzazione sta cambiando il funzionamento dei data center?

La digitalizzazione sta trasformando il funzionamento dei data center, consentendo il monitoraggio in tempo reale, l'accesso remoto e un processo decisionale basato sui dati. E' possibile passare da strategie di manutenzione reattiva a strategie di manutenzione predittiva, migliorando l'affidabilità e l'efficienza. Una maggiore trasparenza nei sistemi infrastrutturali contribuisce a gestire la complessità e a ottimizzare le prestazioni.

Quali saranno i fattori determinanti per il successo delle operazioni dei data center in futuro?

Il successo del funzionamento dei data center sarà determinato dalla capacità di trovare un equilibrio tra disponibilità, efficienza energetica, scalabilità e sostenibilità. Man mano che le infrastrutture diventano più complesse, occorre poter contare su dati accurati, sistemi di monitoraggio avanzati e una progettazione efficiente dei sistemi. L'integrazione delle tecnologie intelligenti sarà fondamentale per garantire prestazioni affidabili e al passo con il futuro.