파이프 및 용기에 대한 압력 테스트

WIKA의 압력 테스트

플랜트 및 기계류의 압력 테스트와 같은 적절한 시정 유지보수 및 검증은 플랜트 안전뿐만 아니라 품질 보증의 기초가 됩니다. 이러한 점에서 측정 및 제어 기기는 특별한 중요성을 지니고 있습니다. 우리의 교정 장비를 사용하면 플랜트 운영자는 플랜트 가동 중지 시간, 플랜트 검증 또는 예방적 유지보수 등의 이점을 얻을 수 있습니다.

압력 용기 테스트 및 검증

높은 요구 사항을 충족하기 위해 플랜트 요소는 사용 전에 검증을 거쳐야 하며 운영 중에도 정기적인 테스트를 거쳐야 합니다. 파이프라인과 용기의 압력 테스트를 통해 누출을 파악할 수 있으므로 이러한 플랜트 요소의 평가 및 검증에 도움이 됩니다.

수압 테스트는 무엇인가요?

정수압 테스트 중에는 테스트 항목에 테스트 매체를 채우고 테스트 압력을 가합니다. 테스트 압력은 정해진 기간 동안 측정되고 기록됩니다. 테스트 중 압력 손실을 기준으로 누출 기밀성에 대한 진술을 할 수 있습니다(누출 테스트 시스템용 테스트 벤치 구성 참조). 결과 테스트 보고서는 내압 부품의 평가에 중요하며 작동 안전성을 입증하는 역할을 합니다.

LoggerProtocol_en-co

압력 테스트에 대한 테스트 보고서를 생성하는 방법은 무엇인가요?

압력 테스트에 대한 보고서 생성은 대부분 수작업으로 이루어집니다. 측정된 값은 아날로그 압력 게이지에서 판독했던 보고서 템플릿으로 수작업으로 전송됩니다. 측정값의 자동 기록은 전송 오류를 방지하고 정확도를 높이며 테스트의 효율성을 높입니다. 측정값과 압력 외에도 온도는 밀폐된 시스템의 압력에 영향을 미치므로 온도도 함께 기록하는 것이 도움이 됩니다. 두 값의 문서화를 통해 온도와 압력 간의 관계를 설정할 수 있습니다.

압력 테스트를 통해 압력 급증을 어떻게 식별할 수 있나요?

플랜트에서 압력 프로파일을 테스트하는 동안 측정된 값을 문서화하면 압력 스파이크를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 압력 서지의 원인과 강도를 파악하려면 로거 데이터에 액세스하는 것이 유용할 수 있습니다. 압력 테스트에서 생성된 보고서를 통해 측정값에 대한 시간 기반 참조를 설정할 수 있으므로 압력 스파이크의 원인을 보다 신속하게 파악할 수 있습니다. 이러한 목적에 필요한 프로세스 인터페이스가 플랜트 설계에 고려되지 않은 경우, 디지털 압력 게이지 또는 외부 센서가 있는 프로세스 캘리브레이터와 같은 자율 측정 기기에 의존할 수 있습니다. 장기간에 걸쳐 압력 프로파일을 기록하고 저장할 수 있습니다.

고객의 과제 - 당사의 솔루션

다음과 같은 측정 기기가 필요합니다

  • 높은 측정 정확도
  • 간편한 구성 가능성
  • 견고한 설계 및 배터리 작동
  • 다양한 승인
  • 유연한 녹화 간격
  • 압력 및 온도 값의 안정적인 기록
  • 추적 가능한 보정

당사는 다음을 제공합니다

  • 검증된 측정 기술을 갖춘 정밀한 압력 및 온도 측정 기기
  • 잘 알려진 "스마트폰 기술"을 기반으로 한 터치스크린 사용자 인터페이스
  • 다재다능한 기능, 컴팩트하고 휴대가 간편한 제품
  • ATEX, IECEX, CAS 및 GOST 승인 기기
  • 자유롭게 조정 가능한 측정 간격
  • 데이터 로거 포함 또는 소프트웨어 지원 데이터 처리
  • DAkkS 인증 연구소와 함께 완벽한 솔루션 제공
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

특정 압력계에 오일이 충진되어 있는 이유는 무엇인가요?

주입된 유체(충진된 오일)는 케이스 내 움직이는 부품에 대해 제동 역할을 합니다. 그 결과, 가동부의 진동으로 인한 손상이나 마모 증가를 방지할 수 있습니다.



자세한 내용은 다음 동영상에서 확인할 수 있습니다

비디오