1. Soluzioni
  2. Settori di mercato e applicazioni
  3. Impianti di generazione di energia

Impianti di generazione di energia

WIKA - Il vostro partner nel settore delle centrali elettriche

Gli strumenti di misura della temperatura, della pressione e del livello prodotti da WIKA trovano impiego in tutti i settori della produzione di energia elettrica: dalle grandi centrali elettriche (ad esempio a carbone, a gas, nucleari e idroelettriche), agli impianti di cogenerazione e di produzione di energia elettrica di picco (ad esempio le centrali a turbina a gas), fino ai sistemi decentralizzati (impianti di cogenerazione, centrali eoliche e impianti a biogas). Allo stesso tempo, la gamma di strumenti WIKA è in grado di soddisfare le più diverse applicazioni di questo settore.

Da oltre 60 anni, WIKA è un partner competente nel mercato mondiale della generazione di energia. Oltre 500 rappresentanti commerciali di grande esperienza forniscono consulenza tecnica competente e assistenza ai nostri clienti sin dalle prime fasi di costruzione, in tutto il mondo e 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

I nostri punti di forza

Con la nostra vastissima gamma di strumenti per la misura di pressione e temperatura, la nostra gamma di prodotti per la calibrazione e l'eccellente servizio pre e post-vendita, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza applicativa. In stretta collaborazione con il team di ingegneri applicativi dei nostri partner commerciali, vengono sviluppati strumenti appositamente configurati in grado di soddisfare con sicurezza specifiche rigorose anche in condizioni estreme.

Precisione nella produzione di energia grazie alla tecnologia di misurazione energetica

La tecnologia di misura per il settore di generazione dell'energia rappresenta un aspetto fondamentale nella moderna produzione di energia elettrica. Con il progresso tecnologico e l'aumento della domanda di fonti energetiche rinnovabili, la registrazione accurata dei consumi energetici assume un'importanza sempre maggiore. Gli strumenti di misura WIKA forniscono dati precisi sul consumo e sull'accumulo di energia. I dispositivi di misura della pressione, della temperatura e del livello, nonché gli elementi primari di portata prodotti da WIKA, trovano impiego in tutti i settori della produzione di energia.

Adattamento a esigenze diverse

A seconda del tipo e della finalità dell'applicazione, i requisiti relativi alla tecnologia di misurazione variano. Gli strumenti WIKA vengono utilizzati in aree a rischio, in ambienti difficili e nei sistemi nucleari. Mentre le grandi centrali elettriche richiedono dispositivi robusti e durevoli, gli impianti decentralizzati necessitano di strumenti di misura precisi in grado di rilevare variazioni rapide nel consumo energetico. I contatori di energia sono uno strumento fondamentale per monitorare con precisione il consumo energetico e l'efficienza dell'impianto. WIKA offre un'ampia gamma di prodotti, quali sensori di temperatura, separatori a membrana o sensori di livello, progettati appositamente per soddisfare questi rigorosi requisiti.

Archiviazione, monitoraggio e acquisizione dei dati di misura

Anche l'acquisizione e l'analisi dei dati di misura rivestono un ruolo fondamentale nel settore dello stoccaggio di energia. Con la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, come l’energia eolica e quella solare, la capacità di immagazzinare l’energia in eccesso e di rilasciarla quando necessario sta assumendo un’importanza sempre maggiore. Gli strumenti di misura WIKA aiutano i gestori delle reti elettriche a monitorare con precisione il flusso di energia.

Sicurezza ed efficienza grazie a una tecnologia di misura precisa

In conclusione, è importante sottolineare che un'accurata misura è fondamentale non solo per l'efficienza, ma anche per la sicurezza dei sistemi elettrici. Una comprensione accurata dei consumi energetici e della tensione in un impianto può aiutare a individuare potenziali problemi. Grazie ai prodotti WIKA, i gestori delle reti elettriche possono essere certi di disporre degli strumenti migliori per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente dei propri impianti.

Che cos’è l’EPC (Engineering-Procurement-Construction)?

L'ingegneria, l'approvvigionamento e la costruzione (EPC) rappresentano una forma specializzata di gestione dei progetti e di appalto.

Che cos’è la progettazione ingegneristica di primo livello (FEED)?

Per "progettazione ingegneristica preliminare" si intende la progettazione di base che viene svolta dopo il completamento della progettazione concettuale o dello studio di fattibilità.

La FEED offre numerosi vantaggi:

  • Consente una pianificazione dettagliata dei costi e delle tempistiche
  • Valutazione completa dei rischi e misure di mitigazione
  • Riduzione dei rischi in materia di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente e conformità
  • Messa in servizio più rapida dei vostri impianti

Già in questa fase iniziale di progettazione concettuale, WIKA tiene conto delle idee del cliente e propone caratteristiche, approcci e soluzioni per la misurazione di pressione, temperatura, livello e portata.

WIKA è attiva da oltre 25 anni nel contractor business. In collaborazione con società di ingegneria internazionali realizziamo grandi progetti in tutto il mondo, andando oltre il semplice ruolo di fornitore affidabile di strumenti di misura di alta qualità: sviluppiamo (insieme a voi) prodotti e soluzioni su misura per le vostre esigenze.

In tutte le fasi del progetto, WIKA rimane il vostro partner di riferimento: dalla progettazione di base e di dettaglio, passando per la realizzazione e l'implementazione del progetto, fino all'assistenza post-vendita.

I nostro elevato livello di prestazioni è essenzialmente basato su tre fattori: una ampia e innovativa gamma di prodotti, un servizio completo e competente e una affidabile presenza globale. Saremo lieti di impegnarci anche per il vostro successo.

Tecnologia di misura per centrali nucleari

Tecnologia di misura per centrali nucleari

Strumentazione di alta precisione per il funzionamento sicuro ed efficiente degli impianti nucleari.
Hai bisogno di tarare i tuoi strumenti?

Hai bisogno di tarare i tuoi strumenti?

Tariamo e ripariamo i tuoi strumenti di misura. Scopri il nostro service.