LP_Mesure_de_la pression_différentielle

Manomètres différentiels WIKA

WIKA est un leader mondial dans la fabrication et le développement de manomètres. Chez WIKA, vous trouverez également l'instrument approprié pour la mesure de la pression différentielle.

FAQ
FAQ

Quelle est la différence entre un manomètre standard et un modèle en version sécurité ?

Une version de sécurité (code S3 selon la norme EN 837) possède une cloison incassable additionnelle soudée entre le cadran et le système de mesure. De plus, le boîtier a un fond arrière amovible qui peut être éjecté. Le voyant est en verre de sécu ...

plus
FAQ
FAQ

Pourquoi observe-t-on une mousse blanche à l'intérieur du boîtier des manomètres à liquide ?

Sur les manomètres à liquide, il arrive parfois qu'une mousse blanche se forme à l'intérieur du boîtier. Il s'agit d'un phénomène bien connu résultant d'une réaction électrochimique entre les composants en aluminium (par exemple ...

plus