Цифровые манометры
Что представляет собой цифровой манометр?
Цифровые манометры применяются для измерения и индикации давления. Они могут эксплуатироваться как стационарно, так и мобильно. На встроенном дисплее отображаются измеренные значения. Считывание показаний осуществляется просто, непосредственно и точно. Благодаря высокой точности цифровые манометры часто используются как калибраторы давления Приборы охватывают различные диапазоны измерений. Например, модель CPG1500 подходит для эксплуатации в диапазонах давления до 10 000 бар.
Что представляет собой цифровой манометр с регистратором данных?
В цифровых манометрах со встроенным регистратором данных предусмотрена возможность индивидуальной настройки частоты регистрации измеренных значений. Возможна регистрация до 50 показаний в секунду.
В каких областях применяются цифровые приборы для измерения давления?
Цифровые манометры используются для измерения как избыточного, так и абсолютного давления, а области их применения разнообразны – в измерительных и контрольных цехах, для контроля качества или для простой калибровки на объекте. Для технического и сервисного обслуживания WIKA предлагает различные тестовые кейсы, например, модель DTK1X00 с цифровым манометром модели CPG1200 или CPG1500.
В каких отраслях промышленности применяются цифровые манометры?
Цифровые манометры находят применение в следующих областях промышленности:
- В автомобильной промышленности, например, для измерения давления в шинах
- В аэрокосмической промышленности, например, для проверки давления в кабинах воздушных судов
- В нефтегазовой промышленности, например, для измерения давления в насосах и трубопроводах
- В сфере технического обслуживания и сервиса, например, для калибровки измерительных приборов непосредственно на месте эксплуатации
- В медицинской технике, например, для измерения кровяного давления
Каковы преимущества цифрового манометра?
Цифровые манометры отличаются особенно высокой точностью и, в сравнении с аналоговыми, их показания можно легко и точно считывать благодаря цифровой индикации измеренных значений. Поскольку в случае избыточного давления измерительный элемент не деформируется, цифровые манометры также более долговечны, чем аналоговые.
Какими критериями следует руководствоваться при выборе правильного цифрового манометра?
При выборе правильного цифрового маномера следует учитывать различные критерии:
- Класс точности: класс точности указывает на максимально допустимое отклонение измеряемой величины от реального значения в процентах.
Пример: если диапазон измерения составляет от 0 до 100 бар, а класс точности равен 1 %, то отклонение в 1 бар находится в допустимом диапазоне. - Тип дисплея: среди цифровых манометров различают светодиодные и ЖК-дисплеи.
- Диапазон давления: для каждой области применения необходимо выбирать соответствующий диапазон давления. Для получения максимально точных значений измеряемое значение не должно быть слишком большим, но и не должно быть слишком маленьким.
- Выходной сигнал: многофункциональный прибор WIKA intelliGAUGE® сочетает в себе аналоговую индикацию механического манометра и электрический выходной сигнал преобразователя давления. Такие комбинированные приборы поставляются со всеми распространенными электрическими сигналами.
- Область применения: в зависимости от области применения необходимо обеспечить защиту манометра от воздействия химических веществ, например, или от погодных условий при использовании на открытом воздухе. Степень защиты IP содержит информацию о том, каким видам воздействия может противостоять прибор. Кроме того, от нее зависит, будет ли цифровой манометр эксплуатироваться как мобильный или стационарный прибор.
- Единицы измерения: на большинстве цифровых манометров можно настроить отображение единиц измерения, например, в бар, мбар или фунт на кв. дюйм. Пользователю больше не нужно выполнять конвертацию, которая может привести к ошибкам.
- Скорость измерения: правильная скорость измерения может иметь решающее значение для эффективного анализа мест измерения. Скорость измерения показывает, сколько операций по измерению выполняется в секунду.
- Сертификация: при необходимости может быть выдан калибровочный сертификат DAkkS, подтверждающий точность. Сертификация возможна в калибровочной лаборатории WIKA, которая аккредитована немецким органом по аккредитации (DAkkS) в соответствии с DIN EN ISO / IEC 17025.
Какие функции выполняет цифровой манометр?
В цифровом манометре модели CPG1500 давление отображается на дисплее в цифровом виде. Кроме того, увеличение давления отображается на дисплее в виде гистограммы. Управление цифровым манометром WIKA осуществляется с помощью 4 кнопок. Цифровой манометр с регистратором данных можно быстро и легко настроить через соединение Bluetooth® и приложение “myWKA device”. Напряжение питания модели цифрового манометра CPG1500 обеспечивается тремя щелочными батареями типа АА, что позволяет работать в течение 2 000 часов в непрерывном режиме. Цифровой манометр WIKA оснащен системой WIKA-Wireless для беспроводной передачи данных. CPG1500 поставляется со всеми резьбовыми соединениями, распространенными в промышленной отрасли.
Требуется калибровка измерительных приборов?
Какие существуют решения против скачков давления?
Для этой цели мы рекомендуем использовать технологическое присоединение с отверстием для пониженного давления 0,6 мм или 0,3 мм.
По какое причине возникает смещение нулевой точки?
В результате старения электрических компонентов, цикличности температур и нагрузок.