На пути к успеху во всем мире
За последние десятилетия компания KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH зарекомендовала себя как компетентный специалист по всем вопросам, связанным с измерением уровня. Надежные, технологически совершенные продукты, а также постоянная ориентация на рынок помогли компании KSR KUEBLER занять лидирующие позиции на мировом рынке.
- Сотрудники: 350
- Дочерние компании: в трех странах
- Производственные мощности: в восьми странах
- Объем продаж: 25 миллионов евро
- Годовой объем производства: около 100 000 единиц
- Ежедневный объем производства: около 400 единиц
- Размер партии: от 1 до 100 единиц
- Диапазоны измерения: температура до 450 °C / давление до 420 бар
История успеха, основанная на традициях
В 1962 году дипломированный инженер Генрих Кюблер основал компанию KSR KUEBLER в Штутгарте. Таким образом, 60 лет назад был заложен фундамент успешной истории компании KSR KUEBLER. За первым магнитным выключателем, который использовался в лифтах и в автоматизации, в 1965 году последовал магнитный поплавковый выключатель — продукт, который произвел революцию на рынке измерения уровня. Другими важными разработками в истории компании KSR KUEBLER являются датчик уровня и индикатор уровня байпаса. В начале семидесятых годов, благодаря быстрому успеху нового на тот момент магнитного переключателя, компания смогла выйти за пределы Германии. В результате в 1973 году в Серне была основана компания Kubler France, а в 1976 году в Швейцарии — Heinrich Kübler AG.
В 1996 году структура компании была преобразована в акционерное общество: KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG. В это время компания расширила свою деятельность за пределы Европы, открыв дочерние предприятия KSR KUEBLER Level Control Products of America, Inc. в США, KSR KUEBLER Level Measurement & Control PTE LTD в Сингапуре и Shanghai Kuebler Automation Instrument Co. Ltd. в Китае. В 2006 году была приобретена компания Phönix Messtechnik GmbH во Франкфурте, а в следующем году была интегрирована компания Vaihinger Niveautechnik GmbH в Оффенбахе.
С 2008 года компания KSR KUEBLER AG с различными дочерними предприятиями по продажам и производственными мощностями во Франции и Китае входит в состав группы WIKA и с помощью 350 сотрудников по всему миру разрабатывает для своих клиентов индивидуальные решения в области измерения уровня. As early as 2013, the company was supported by WIKA's field service, and since 2015, the office support has also been administered through WIKA's head office in Klingenberg. С тех пор все предложения, подтверждения заказов и счета-фактуры поступают напрямую от компании WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG. Однако поставки по-прежнему осуществляются с производственного предприятия KSR KUEBLER в Цвингенберге, поскольку в соответствии с активно практикуемой философией бережливого производства удается избежать дополнительных логистических интерфейсов. В 2019 году было завершено преобразование компании KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG в KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH.
Универсальность и гибкость
Уникальное разнообразие продукции предлагает вам широкий спектр решений в области технологий измерения уровня, которые могут удовлетворить самые разнообразные требования. Разработки KSR KUEBLER представляют собой индивидуальные решения для самых разнообразных областей применения в химической и фармацевтической промышленности, нефтегазовой промышленности, судостроении, машиностроении и строительстве заводов, в пищевой промышленности, водоочистке и экологическом машиностроении. Новейшие технологии производства, бескомпромиссный контроль качества и многочисленные национальные и международные сертификаты являются залогом высочайшего качества и хорошей репутации компании.
Мы на вашем уровне.
KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH производит широкий ассортимент приборов для измерения уровня при температурах до 450 °C, плотности от 400 кг/м³ и давлении до 500 бар. В ассортименте продукции можно выделить продукты для точечного измерения уровня, для непрерывного измерения уровня и для внешнего измерения уровня в резервуарах. Специальные конструкции, разработанные с учетом требований заказчика, дополняют обширный ассортимент продукции.
Идеальное дополнение можно найти в нашей программе аксессуаров. Среди прочего, это включает в себя широкий спектр электронного оборудования, необходимого для оценки и индикации наших датчиков. В зависимости от версии генерируются различные стандартные сигналы, например 4–20 мА, HART, Profibus, беспотенциальные коммутационные выходы. Кроме того, мы предлагаем магнитные выключатели, которые могут использоваться в качестве концевых выключателей. Таким образом, можно контролировать движения и обнаруживать остановку или низкую скорость вращения. Аналогичным образом можно контролировать обороты и скорость. Кроме того, при соответствующей компоновке магнитных переключателей он может использоваться для определения направления вращения.
Качество, произведенное в Германии
KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH ведет международную деятельность из своего головного офиса в Цвингенберге в долине Неккар. На главном заводе компании работает около 200 человек, которые трудятся в двух производственных цехах общей площадью 3 665 кв. м.
Высокие технологии для самых высоких требований
- Современные производственные мощности
- Внутренний неразрушающий контроль
- Контроль качества: ISO 9001
Административное здание и производственный цех 1 расположены по адресу Heinrich-Kuebler-Platz 1 в городе Цвингенберг-на-Неккаре.
Производственный цех № 2 расположен по адресу Bahnhofstraße 8 в городе Цвингенберг-на-Неккаре.