Comece agora com sua solução IIoT. Descubra os benefícios que as soluções IIoT da WIKA podem oferecer a você como operador de SF6 plantas - pessoalmente com nossos consultores de IIoT que operam em todo o mundo. Basta utilizar o nosso formulário de contato para um primeiro contato.
Soluções industriais de IoT para switchgear
A WEgrid Solutions está comprometida em aperfeiçoar a proteção de pessoas, máquinas e meio ambiente na indústria de transmissão de energia. Um passo significativo nesta missão é a digitalização do monitoramento dos comutadores. Seja de média ou alta tensão, SF6 ou isolados a ar, apoiamos as operadoras na sua transformação digital. Oferecemos soluções globais inteligentes aos nossos clientes. Mais de 40 anos de experiência na indústria energética e uma equipa de especialistas orientada para a inovação são as nossas ferramentas para este conceito chave na mão.
O monitoramento on-line do gás isolante, da descarga parcial e da temperatura dos condutores em seu quadro é o núcleo do WEgrid Asset Protection. Nossos sensores altamente modernos se comunicam constantemente com um data center que analisa os valores transmitidos e alerta caso um limite crítico seja ultrapassado. Nosso sistema inteligente conhece sua planta. Com a ajuda de algoritmos especialmente desenvolvidos, as tendências são calculadas a partir dos dados medidos. Isso permite que você olhe para o futuro e mude de uma estratégia de manutenção reativa para uma estratégia de manutenção proativa.
Causas raiz da falha
SF6 vazamentos
O-rings envelhecidos e vedações de superfície contaminadas ou danificadas em painéis são consideradas as causas mais comuns de vazamento. SF6 emitido o gás não afeta apenas a atmosfera: a perda reduz as propriedades isolantes e extintoras do gás restante. O vazamento contínuo leva, em última análise, à falha da planta e da energia e, possivelmente, a danos aos ativos subsequentes.
Umidade
A umidade que entra no compartimento de gás reduz significativamente a qualidade do SF6. As causas são principalmente permeação (por exemplo, através de vedações ou mangueiras de borracha), vazamento e manuseio inadequado de gás. Umidade em SF 6 o gás tem consequências graves para as suas propriedades protetoras.
Produtos de decomposição
Na presença de umidade no SF6 gás, podem formar-se produtos de decomposição indesejáveis durante as operações de comutação. Estes diminuem as propriedades isolantes e extintoras do gás e são prejudiciais ao equipamento de distribuição e ao pessoal de manutenção.
Valores monitorados para evitar falhas
Pressão
Temperatura
Densidade
Umidade
Causas raízes das falhas
Pó
Contaminação
Contato de resistência
Sobrecarga
Valores monitorados para evitar falhas
Temperatura
O superaquecimento nos pontos críticos de conexão do quadro indica perdas elétricas crescentes. Quando monitorizado continuamente, é um indicador proativo perfeito que pode assim ser utilizado para planear uma intervenção de manutenção – ou para adaptar a carga.
Umidade
A umidade, que pode se transformar em gotículas de água dependendo da temperatura do ar no interior do quadro, combinada com poeira e sujeira nas superfícies isoladas, resultará em descargas parciais ou falhas diretas de isolamento.
Descargas parciais
A atividade de descarga parcial é um aviso antecipado e uma visão sobre o desenvolvimento de problemas de isolamento ou contato (por exemplo, eletrodo flutuante). Explosões de arco elétrico devido a esses problemas podem assim ser evitadas.
O monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, da temperatura, umidade e descargas parciais dará total visibilidade ao real estado de saúde dos ativos, evitando grandes danos e lesões aos trabalhadores.
Seus benefícios do monitoramento online de parâmetros de isolamento
Alarmes automáticos
Os alarmes são acionados imediatamente assim que são detectados valores críticos, de forma a iniciar qualquer intervenção automatizada ou humana para evitar situações de falha.
Detecção precoce
Com base em um monitoramento de condições e algoritmos preditivos, situações críticas do equipamento de manobra podem ser identificadas antes que elas ocorram.
Diagnóstico
Um banco de dados contínuo de valores medidos permite identificar a origem das falhas usando diagnósticos e algoritmos de monitoramento remoto.
Risco reduzido de quedas de energia
O monitoramento permanente do painel permite que condições potencialmente críticas sejam detectadas mais cedo do que com manutenção convencional e monitoramento do painel.
Documentação automatizada
Os valores medidos, como saldos SF6, são fornecidos automaticamente em formato resumido, facilitando a comunicação necessária às autoridades.
Comunicação
Em caso de alarme ou evento, o pessoal necessário é informado automaticamente e todas as informações ficam disponíveis rapidamente.
Evitar falhas manuais
Vazamentos ou descargas parciais de SF6 são detectados em um estágio inicial para que contramedidas possam ser tomadas imediatamente, eliminando erros humanos na coleta de dados de relatório.
Utilização de mão de obra
Otimize a eficiência da sua equipe existente, reduzindo tarefas de baixo valor, como medição manual de PD ou leituras de densidade.
Economia de tempo
Atividades de manutenção, como reabastecimento de gás SF6 ou limpeza do quadro, podem ser planejadas com antecedência, reduzindo assim os custos de manutenção de emergência não planejada.
Contato
Comece hoje mesmo sua jornada IIoT e seja contatado por nossos consultores WEgrid IIoT:
Soluções prontas para uso - adequadas para sua aplicação
Seja um sistema de monitoramento digital completo - do sensor ao painel em nuvem, ou módulos de sistema adequados para integração local: a WIKA planeja, produz, entrega e instala a solução certa para você. Todas as nossas soluções são modulares e personalizadas para você.