Comience ahora con su solución IIoT. Descubra las ventajas que las soluciones IIoT de WIKA pueden ofrecerle como operador de plantas de gas SF6 en persona con nuestros consultores de IIoT que operan en todo el mundo. Sólo tiene que utilizar nuestro formulario de contacto para una consulta inicial.
Soluciones industriales de IoT industrial para centrales eléctricas
WEgrid Solutions se ha comprometido a perfeccionar la protección de personas, máquinas y del medio ambiente en el sector de transmisión de energía. Un paso importante en esta misión es la digitalización de la supervisión de las centrales eléctricas. Ya sea media o alta tensión, SF6 o con aislamiento en aire, apoyamos a los operadores en su transformación digital. Para ello ofrecemos a nuestros clientes soluciones integrales inteligentes. Más de 40 años de experiencia en la industria energética así como un equipo de expertos impulsado de la innovación son nuestras herramientas para este concepto “llave en mano”.
La monitorización en línea del gas aislante, la descarga parcial y la temperatura del conductor de su aparamenta es el núcleo de WEgrid Asset Protection. Nuestros modernísimos sensores se comunican constantemente con un centro de datos que analiza los valores transmitidos y le avisa en cuanto se produce una fuga o aumenta el nivel de humedad del gas aislante. Nuestro sistema inteligente llega a conocer su planta. Con ayuda de algoritmos especialmente desarrollados, se calculan las tendencias a partir de los datos medidos. Esto le permite mirar hacia el futuro y pasar de una estrategia de mantenimiento reactiva a una proactiva.
Principales razones del fallo
Fugas de gas SF6
El envejecimiento de las juntas tóricas y las juntas superficiales contaminadas o dañadas en los conmutadores se consideran las causas más comunes de fugas. El gas SF6 emitido no sólo afecta a la atmósfera: las fugas reducen las propiedades aislantes y extintoras del gas restante. Las fugas continuas acaban provocando cortes en las instalaciones y en el suministro eléctrico, con posibles daños en los bienes subsiguientes.
Humedad
La penetración de humedad en el compartimento de gas reduce considerablemente la calidad del gas SF6. Las causas son principalmente la permeación (por ejemplo, a través de juntas o mangueras de goma), las fugas y la manipulación inadecuada del gas. La humedad en el gas SF6 tiene graves consecuencias para sus propiedades protectoras.
Productos de descomposición
En presencia de humedad en el gas SF6 pueden formarse productos de descomposición indeseables durante las operaciones de conmutación. Estos reducen las propiedades aislantes y extintoras del gas y son perjudiciales para la aparamenta y el personal de mantenimiento.
Valores controlados para evitar fallos
Presión
Temperatura
Densidad
Humedad
Principales razones del fallo
Polvo
Contaminación
Resistencia
Sobrecarga
Valores controlados para evitar fallos
Temperatura
El sobrecalentamiento en los puntos de conexión críticos de la aparamenta indica un aumento de las pérdidas eléctricas. Si se controla constantemente, es un indicador proactivo perfecto que puede utilizarse para planificar el mantenimiento o ajustar la carga
Humedad
La humedad, que puede convertirse en gotas de agua en función de la temperatura del aire en el interior de la aparamenta, combinada con el polvo y la suciedad en superficies aisladas, provocará descargas parciales o fallos directos del aislamiento.
Descargas parciales
La actividad de descarga parcial es una advertencia temprana y un indicio del desarrollo de problemas de aislamiento o contacto (por ejemplo, electrodo flotante). De este modo pueden evitarse las explosiones por arco eléctrico debidas a estos problemas.
La supervisión ininterrumpida de la temperatura, la humedad y las descargas parciales dará una visibilidad total del estado real de salud de los activos, evitando tanto daños enormes como lesiones a los trabajadores.
Ventajas de la monitorización en línea de los parámetros de aislamiento eléctrico
Alarmas automáticas
Las alarmas se activan inmediatamente en cuanto se detectan valores críticos, con el fin de iniciar una intervención automatizada o humana para evitar situaciones de fallo.
Detección precoz
Basándose en la monitorización del estado y en algoritmos predictivos, es posible identificar situaciones críticas de los equipos de conmutación antes de que se produzcan.
Diagnóstico
Una base de datos continua de valores medidos permite identificar el origen de las averías mediante algoritmos de diagnóstico y supervisión remota.
Reducción del riesgo de cortes de electricidad
La supervisión permanente de la aparamenta permite detectar condiciones potencialmente críticas antes que con el mantenimiento convencional y la supervisión de la aparamenta.
Documentación automática de datos
Los valores medidos, como los balances de gas SF6, se proporcionan automáticamente en un formato resumido, lo que facilita la presentación de los informes requeridos a las autoridades.
Comunicación
En caso de alarma o incidente, se informa automáticamente al personal necesario y toda la información está disponible de un vistazo.
Evitar fallos manuales
Las fugas de SF6 o las descargas parciales se detectan en una fase temprana para poder tomar contramedidas de inmediato, al tiempo que se eliminan los errores humanos en la recogida de datos de notificación.
Utilización de la mano de obra
Optimice la eficacia de su personal reduciendo las tareas de poco valor, como la medición manual de la descarga parcial o las lecturas de densidad.
Ahorro de tiempo
Las actividades de mantenimiento, como la recarga de gas SF6 o la limpieza de la aparamenta, pueden planificarse con antelación, reduciendo así los costes de un mantenimiento de emergencia imprevisto.
Contacto
Comience su viaje IIoT hoy mismo y nuestros consultores IIoT de la división WEgrid se pondrán en contacto con usted:
Soluciones llave en mano adaptadas a su aplicación
Ya se trate de un sistema de supervisión digital completo, desde el sensor hasta el cuadro de mandos en la nube, o de módulos de sistema adecuados para la integración local: WIKA planifica, produce, suministra e instala la solución adecuada para usted. Todas nuestras soluciones son modulares y están hechas a su medida.