Transductores de fuerza

Transductores de fuerza de compresión de WIKA: fiables y robustos

Los transductores de fuerza de compresión de WIKA están fabricados en acero inoxidable y otros materiales de alta calidad, son robustos y destacan por su fiabilidad y alta calidad incluso en aplicaciones complejas. Los transductores de fuerza de compresión de WIKA están fabricados en acero inoxidable y otros materiales de alta calidad, son robustos y destacan por su fiabilidad y alta calidad incluso en aplicaciones complejas. Nuestros transductores de fuerza de compresión están disponibles en diferentes cargas nominales. Son adecuados para numerosas aplicaciones. Se emplean en la construcción de maquinaria o en la automatización de procesos productivos para determinar las fuerzas de prensado y unión, así como tareas de pesaje en varias aplicaciones industriales. Homologaciones técnicas y regionales pertinentes disponibles bajo demanda.

¿Qué es un transductor de fuerza de compresión?

Un transductor de fuerza de compresión, también llamado a veces simplemente transductor de fuerza o célula de carga, mide la fuerza que actúa sobre un sensor. A través de la deformación elástica, a menudo puede medir tanto las fuerzas de tracción como las de compresión.

¿Cómo funciona una célula de carga?

Para explicar la función de una célula de carga, conviene diferenciar el diseño y la tecnología utilizados: células de carga con galgas extensométricas, sensor de película fina y medición de la fuerza hidráulica. Puede obtener más información sobre los distintos principios de medición en Sensores y transductores de fuerza.

¿Cómo funciona un transductor de fuerza con galgas extensiométrica?

Las galgas extensométricas son conductores eléctricos que se fijan a una tira de lámina. Como las galgas extensométricas están firmemente sujetas a la lámina, se ajustan en función de la compresión o elongación de la lámina. Esto provoca un cambio de resistencia en los conductores eléctricos, que es una medida de la fuerza actuante. Las galgas extensométricas están unidas a un cuerpo de resorte o de deformación y se estiran o comprimen mediante una fuerza. La resistencia aumenta cuando las galgas extensométricas se estiran y disminuye cuando se comprimen. La fuerza que actúa sobre el cuerpo de deformación se obtiene entonces a partir de la resistencia de la deformación. Las células de carga con galgas extensométricas son especialmente flexibles gracias a los distintos materiales y formas, y pueden montarse en las superficies más pequeñas. Las conexiones cruzadas de las galgas extensométricas (puente de Wheatstone) optimizan la salida de la señal y la precisión de la medición.

¿Cómo funciona un transductor de fuerza con sensores de película fina?

En las células de carga con sensores de película fina, la fuerza actuante se mide mediante resistencias de película fina. La estabilidad a largo plazo puede garantizarse mediante la soldadura atómica del sensor de película fina al cuerpo de deformación. En cuanto el cuerpo se deforma debido a la fuerza que actúa sobre él, la resistencia eléctrica cambia. El sensor convierte este cambio de resistencia en una señal de salida estandarizada.

¿Cómo funciona una célula de carga con medición de fuerza hidráulica?

Los transductores de fuerza de compresión hidráulica de WIKA pueden detectar y mostrar las fuerzas que se producen en diversas aplicaciones. Las células de carga con medición de fuerza hidráulica son sistemas autónomos y no requieren ninguna tensión de alimentación. El cuerpo de medición del transductor de fuerza hidráulico contiene un líquido que puede transmitir inmediatamente la fuerza actuante a una pantalla analógica o digital. Ofrecemos fijaciones para sistemas hidráulicos de medición de fuerzas que permiten desmontar el instrumento de medición bajo presión y sin paradas de la máquina ni pérdidas de fluido.