Monitorización de depósitos

Prevención de sobrellenado

Los sensores e interruptores de nivel garantizan la seguridad al evitar el exceso de llenado en los depósitos. Los componentes certificados de WIKA mejoran la seguridad de la planta, por ejemplo, durante la recuperación o el almacenamiento de hidrógeno y aplicaciones críticas similares.

La tecnología LOHC une el hidrógeno gaseoso con un aceite para que su transporte y almacenamiento sean sencillos y seguros. De este modo, se puede utilizar la infraestructura de combustible existente, por ejemplo, los depósitos subterráneos de las estaciones de repostaje de camiones, barcos y aviones. En el camino hacia la descarbonización, éste podría ser un elemento importante, ya que el hidrógeno podría producirse ecológicamente donde se genera la energía verde y luego transportarse de forma eficiente y segura para su uso.

Estaciones de servicio urbanas

Con la tecnología LOHC, las estaciones de servicio de hidrógeno comerciales con más de 1.000 kg de hidrógeno almacenado son viables, in situ, en zonas densamente pobladas. Combinada con el bajo coste de la infraestructura de suministro, la tecnología LOHC puede reducir significativamente el coste de suministro de hidrógeno.

Grandes cantidades destinadas a la industria

Al mismo tiempo, el hidrógeno es uno de los gases industriales más utilizados en todo el mundo. Sin embargo, el suministro descentralizado de hidrógeno plantea problemas: El transporte es caro, ineficaz y conlleva riesgos de seguridad. Almacenar el hidrógeno con un aceite difícil de inflamar soluciona todo esto.

Riesgos: Repostaje y almacenamiento

No importa si el hidrógeno se suministra a una gasolinera en medio de una ciudad o en grandes cantidades a una empresa industrial. En ambos casos, el peligro potencial es muy alto. Es por ello que la seguridad tiene aquí la máxima prioridad. Es por ello que la seguridad tiene aquí la máxima prioridad.

Sensores de nivel para muchos ámbitos de aplicación

El criterio más importante para seleccionar el instrumento de medición de nivel adecuado es, por tanto, el área de aplicación. ¿Basta con detectar sólo los niveles límite de un depósito, por ejemplo, el funcionamiento en seco o el sobrellenado, o es necesario un interruptor de límite de nivel? Sin embargo, si se desea controlar totalmente el contenido de un depósito, es decir, medir el nivel actual entre 0 y 100%, se utilizan sensores de nivel. Estos, con una combinación de electrónica, pueden transmitir tanto señales analógicas como señales de conmutación.