Preguntas frecuentes
Qué es un termopar de superficie?
Los termopares de superficie de tubo se utilizan para medir la temperatura de los tubos en calentadores u hornos. El termopar mide la temperatura de la superficie del propio tubo.
¿Hay que comprar todos los accesorios para reemplazar un XTRACTO-PAD® (tipo TC59-X)?
No. Las abrazaderas de tubo, el tubo deslizante con placa de soldadura y la pantalla térmica se reutilizan. Sólo se debe
sustituir el elemento sensor. No es necesario soldar.
¿Qué ocurre una vez ha expirado la validez mínima del WIKA Build ID?
No se puede garantizar la validez después de tres meses.