Por que medir a densidade?
A densidade é medida porque é uma propriedade física fundamental da matéria e um indicador essencial da composição, da qualidade e das condições de processo de um fluido. No caso dos líquidos, a densidade é fortemente influenciada pela composição e pela temperatura. No caso dos gases, a densidade é influenciada pela composição, pela temperatura absoluta e pela pressão absoluta, devido à compressibilidade do gás. Nos processos industriais, a medição da densidade é, portanto, utilizada para identificar fluidos, verificar a qualidade do produto, monitorar a concentração ou as proporções de mistura e detectar desvios em relação às condições esperadas do processo. A medição contínua da densidade fornece uma indicação precoce de alterações no fluido antes que os resultados das análises laboratoriais estejam disponíveis.
Quais são as aplicações mais comuns para a medição de densidade?
As aplicações típicas incluem combustíveis, produtos químicos, alimentos e bebidas, lubrificantes, líquidos de processo e gases industriais. Em aplicações com líquidos, como manuseio de combustíveis ou processamento químico, a medição da densidade é utilizada para monitorar a qualidade do produto, verificar a composição, controlar processos de mistura, identificar fluidos e converter o fluxo volumétrico em fluxo mássico, a fim de aprimorar a medição baseada na massa e o controle do processo. Em aplicações com gás, a medição da densidade é utilizada para detectar alterações na composição e nas propriedades físicas do gás. Essas informações podem contribuir para a otimização de processos, por exemplo, no controle da combustão, na mistura de gases, no monitoramento do gás combustível ou na verificação da qualidade do biometano. Os valores de densidade permitem confirmar se um fluido está dentro das especificações esperadas e detectar desvios no processo em tempo real.
O que é um instrumento de medição de densidade?
Um medidor de densidade é um aparelho projetado para determinar a massa por unidade de volume de um líquido ou gás. Dependendo do princípio de medição e da configuração da instalação, ele pode ser utilizado para análises laboratoriais, verificação na linha de produção ou monitoramento contínuo do processo em linha. Em aplicações industriais, os instrumentos de medição de densidade costumam incluir medição de temperatura integrada, já que a densidade depende da temperatura. No caso dos gases, a medição ou compensação da pressão também é normalmente necessária para obter valores de densidade confiáveis e comparáveis em condições operacionais variáveis.
Como funciona um instrumento de medição de densidade?
Um instrumento de medição de densidade determina a densidade seja medindo a massa contida em um volume definido, seja analisando a interação entre o fluido e um elemento sensor. Em muitos instrumentos industriais em linha, são utilizadas tecnologias de elemento vibratório ou tubo vibratório. Nos sensores de densidade vibratórios, o fluido em contato com o elemento sensor altera sua frequência de ressonância. Essa mudança de frequência está diretamente relacionada à densidade do meio. O instrumento converte a frequência medida, juntamente com a temperatura e, quando aplicável, as informações de pressão, em um valor de densidade adequado para o monitoramento e o controle do processo.
Como se mede a densidade?
A densidade pode ser medida por meio de métodos manuais, “at-line” ou “in-line”. Os métodos manuais incluem hidrômetros, picnômetros e densímetros de laboratório. Essas técnicas são adequadas para a verificação com base em amostras, mas não fornecem informações contínuas sobre o processo. Em processos industriais, a medição de densidade em linha é comumente realizada por meio de sensores de tubo vibratório ou de elemento vibratório. Esses instrumentos são instalados diretamente na linha de processo ou no tanque e fornecem dados contínuos e em tempo real sobre a densidade, sem a necessidade de extração de amostras. A medição em linha melhora a capacidade de resposta do processo, reduz a dependência de laboratórios e contribui para o controle de qualidade automatizado.
Quais instrumentos medem a densidade do gás?
A densidade do gás pode ser medida por meio de sensores específicos para densidade de gás, baseados em elementos ressonantes ou em outros princípios de medição projetados para meios compressíveis de baixa densidade. Como os gases são altamente sensíveis às variações de pressão e temperatura, a medição precisa da densidade do gás geralmente requer uma compensação com base na pressão absoluta e na temperatura absoluta. Os sensores compactos de densidade de gás são utilizados em aplicações nas quais é necessário o monitoramento contínuo das propriedades dos gases, tais como gás natural, gases combustíveis, misturas de gases industriais, misturas de hidrogênio, biometano e processos relacionados à combustão.
Como monitorar a qualidade do combustível em tempo real?
A qualidade do combustível pode ser monitorada em tempo real por meio da medição direta da densidade no próprio processo. Em muitas aplicações, a densidade é combinada com a medição da temperatura e, quando relevante, da viscosidade, a fim de proporcionar uma avaliação mais completa das propriedades do combustível. Cada tipo ou grau de combustível possui uma faixa de densidade característica. Desvios em relação a essa faixa esperada podem indicar contaminação, tipo incorreto de combustível, erros de mistura, envelhecimento ou alterações na composição. A medição de densidade em linha permite a verificação contínua da qualidade do combustível e possibilita que medidas corretivas sejam tomadas imediatamente, em vez de somente após análises laboratoriais que demoram para sair.
Como é possível monitorar a qualidade e a composição do gás em tempo real?
A qualidade e a composição do gás podem ser monitoradas em tempo real por meio da medição contínua da densidade do gás, combinada com a compensação de temperatura e pressão. Como a densidade do gás é diretamente influenciada pela composição molecular, alterações na densidade podem indicar variações na mistura de gases. Em muitas aplicações, a densidade pode estar correlacionada com propriedades-chave do gás, como o poder calorífico, o índice de Wobbe ou a densidade relativa, dependendo do tipo de gás e do modelo de processo utilizado. A medição em linha da densidade do gás é, portanto, uma ferramenta valiosa para monitorar a pureza do gás natural, do gás combustível e do biometano, bem como para a mistura de hidrogênio, a combinação de gases e outras aplicações industriais em que é necessária a detecção rápida de alterações na composição.