Monitoraggio intelligente delle fognature per processi sotterranei efficienti

Come è possibile monitorare efficacemente gli scarichi fognari senza dover effettuare ispezioni costanti in campo? La risposta: il sistema PMD di Janssen Riotech. È composto da due moduli: un modulo sensore misura la pressione di riempimento, la contropressione e la temperatura dei tappi fognari e invia i dati in modalità wireless al modulo di comunicazione, che a sua volta li trasmette a una piattaforma cloud. Tramite il prodotollo LoRaWAN®, i dati relativi allo stato dei tappi gonfiabili vengono trasmessi regolarmente a una piattaforma cloud e possono essere comodamente monitorati da remoto. Allo stesso tempo, viene generata una documentazione digitale completa della prova di pressione, mentre le cadute di pressione vengono rilevate e segnalate immediatamente. I robusti sensori di pressione WIKA (PEW-1000, PEU-20/21) garantiscono una rilevazione precisa della pressione interna, mentre i registri automatici e le dashboard dettagliate assicurano trasparenza e sicurezza – dal pozzo all’ufficio.

"Riotech"

JohnCusters_en-co

«Con il sistema PMD abbiamo compiuto un passo decisivo verso la digitalizzazione. In passato le nostre procedure di collaudo erano manuali; oggi sono più precise, più veloci e più sostenibili. "Questa soluzione offre ai nostri clienti il pieno controllo e consente di risparmiare tempo prezioso durante il funzionamento."

John Custers
Direttore generale presso Janssen Riotech


La sfida

Esigenze crescenti

Da oltre dieci anni Janssen Riotech fornisce soluzioni nel campo della tecnologia per lo sblocco e il collaudo delle fognature ad aziende specializzate, gestori di reti e comuni in tutta Europa. In pratica, i requisiti in materia di documentazione, sicurezza ed efficienza sono diventati sempre più rigorosi. Allo stesso tempo, i lavori sulla rete fognaria sono rimasti fino ad ora in gran parte analogici: richiedono molto tempo, sono laboriosi e difficili da monitorare.

Mancanza di trasparenza

In passato, le prove di pressione, i tappi delle fognature e le prove di tenuta venivano per lo più monitorati manualmente. Spesso era possibile stabilire se la pressione di prova fosse rimasta stabile o se si fossero verificate perdite solo al termine dei lavori. Allo stesso tempo, la carenza di personale qualificato e i nuovi requisiti in materia di tracciabilità rendono più difficile lo svolgimento delle attività quotidiane. Janssen Riotech ha intravisto in questo un’opportunità: garantire maggiore trasparenza e controllo grazie alla digitalizzazione e alla rilevazione intelligente, direttamente dalla rete fognaria.

Soluzione

Dal valore misurato alla soluzione basata su piattaforma

In collaborazione con WIKA, Janssen Riotech ha sviluppato un sistema che combina la tecnologia di misurazione tradizionale con le moderne comunicazioni IIoT. I sensori di pressione PEW e PEU utilizzati misurano con precisione la pressione interna dei tappi gonfiabili; un gateway trasmette i dati tramite LoRaWAN® al server di rete fornito da WIKA. Nella piattaforma WIKA i valori vengono visualizzati, documentati automaticamente e archiviati in modo conforme ai requisiti di audit, garantendo così il pieno controllo sui processi di collaudo, anche da remoto. La soluzione viene impiegata nelle strutture dei pozzi, in particolare durante gli interventi di manutenzione e collaudo sulle condotte di acqua e acque reflue. Ma viene utilizzato anche nelle condutture industriali, ad esempio nell’industria chimica, quando è necessario isolare in modo sicuro i tubi e monitorarli durante gli interventi di manutenzione.

Partnership su un piano di parità

WIKA ha messo a disposizione il proprio know-how e i propri strumenti di misura nel campo della rilevazione industriale e dell'integrazione dei dati; Janssen Riotech ha fornito l'idea e l'esperienza sul campo. Nel corso di diverse fasi di test, i sensori, il software e gli alloggiamenti sono stati ottimizzati per l'impiego sul campo. Il risultato: un sistema affidabile e di facile utilizzo che coniuga efficienza e sicurezza e apre la strada al monitoraggio digitale delle fognature.

La soluzione in dettaglio

Quattro elementi tecnici fondamentali, un unico sistema

Vantaggi

  • Trasparenza totale del processo: i valori misurati a intervalli regolari e i registri automatici consentono di avere in qualsiasi momento un quadro preciso delle condizioni della rete fognaria.
  • Meno ispezioni in campo: la pressione e lo stato possono essere monitorati da remoto, consentendo così di risparmiare tempo e spostamenti.
  • Maggiore sicurezza: sistema di allerta precoce per le variazioni di pressione tramite messaggi di allarme automatici.
  • Maggiore efficienza: l'acquisizione automatica dei dati riduce il lavoro manuale e accorcia i tempi di documentazione.
  • Documentazione completa: i valori di misura registrati automaticamente garantiscono registri di prova trasparenti e a prova di verifica.
  • Sostenibilità: minor consumo di carburante e minori emissioni di CO₂ grazie al minor numero di viaggi.

Sostenibilità ed efficienza

Meno visite in campo, maggiore impatto

Il monitoraggio digitale può ridurre in modo significativo le ispezioni in campo. Ciò consente di risparmiare tempo, ridurre il consumo di carburante e diminuire le emissioni di CO₂. Allo stesso tempo, il tempo necessario per la documentazione di ogni lavoro si riduce notevolmente, poiché tutti i valori misurati vengono registrati e archiviati automaticamente. La combinazione di un rilevamento preciso e di un’elaborazione intelligente dei dati garantisce efficienza e un rapido ammortamento.


«La combinazione tra rilevamento preciso e applicazione pratica dimostra cosa si può ottenere quando tecnologia ed esperienza si fondono. Abbiamo affiancato Janssen Riotech nello sviluppo del sistema PMD, sia per quanto riguarda l'hardware che il software cloud. «Questa soluzione rende la gestione della rete fognaria più trasparente, più sicura e più efficiente.»

Philipp Lausberger
Specialista in applicazioni IIoT presso WIKA

RiotechPhilippLausberger_en-co

Le nostre soluzioni


Scopri di più sulle storie di successo dei nostri clienti


Contatti

Ti piacerebbe saperne di più sui sensori di pressione PEW e PEU di WIKA? Contattaci e saremo lieti di consigliarti: