Sicurezza per il futuro, condizioni di lavoro moderne, sicure e favorevoli ai dipendenti: sono tutti buoni motivi per fare di WIKA INTEC parte della vostra vita!
Nel luglio 2020, dopo essere stata affiliata a WIKA per 20 anni, il nome storico "Störk" è stato abbandonato e "Störk Mess- und Regeltechnik GmbH" è stata rinominata in "WIKA INTEC GmbH". Da allora, il marchio forte e l'alto profilo del Gruppo WIKA hanno servito la nostra regione e la nostra sede di Dolle (Sassonia-Anhalt). L'approccio del marketing è stato standardizzato, e i contatti abituali rimangono.
Fatti e numeri
Fondata nel 1950 e parte del Gruppo WIKA dal 1999, l'ex Störk Mess-und Regeltechnik GmbH è un importante produttore di tecnologia di misura della temperatura industriale. Più di 100 dipendenti motivati su circa 5.000 m2 della più moderna area di produzione assicurano che i prodotti Störk soddisfino requisiti di prima classe.
Riconoscimenti e rapporti con i media
2016: Secondo posto al premio imprenditoriale dell'Associazione generale dei datori di lavoro per la Saxony-Anhalt e. V. (Comunicato stampa)
2021: Articolo dal titolo "Gute Chancen für gute Fachkräfte" ("Buone opportunità per i lavoratori qualificati"), pubblicato sul giornale Magdeburger Volksstimme il 26 febbraio 2021 (Articolo)
Sede – WIKA INTEC GmbH
Nota: il nuovo svincolo dell'A14 è stato completato nel settembre 2020. WIKA INTEC è quindi a soli 500 m di distanza dall'ingresso e dall'uscita dall'autostrada.
I clienti dei settori più diversi non significano solo diversificazione, ma anche sicurezza. Indipendentemente dai mercati azionari, in qualità di società affiliata di un'azienda famigliare gestita dai proprietari, siamo in grado di reagire rapidamente agli sviluppi economici e questo ci garantisce un futuro sicuro.
Dolle o il "Bördeland" - la casa di WIKA INTEC
Parte dell'associazione di comuni Elbe-Heide, Dolle si trova al centro della Colbitz-Letzlinger Heide, una regione boscosa e agricola nel distretto di Börde. Dolle offre, in particolare alle famiglie e agli amanti della natura, un ambiente ottimale per il lavoro e la vita. Ma anche la capitale dello Stato, Magdeburgo, a soli 30 minuti di auto, contribuisce a un'elevata qualità della vita con la sua ampia offerta di attività culturali.
Con noi resterete in forma
La lealtà è importante per noi. Vi sosteniamo con la nostra ampia gamma di misure per il vostro benessere generale. Tra le altre cose, la nostra giornata mensile della frutta, durante la quale potrete gustare frutta fresca. Inoltre, offriamo la possibilità di noleggiare una bicicletta da lavoro.
Il lavoro come parte della vita
In quanto affiliata di un'azienda famigliare bavarese, siamo particolarmente consapevoli della responsabilità che abbiamo come datore di lavoro e vogliamo garantire un equilibrio ottimale tra lavoro e vita privata. Per questo con noi potete contare su un orario di lavoro flessibile. L'orario di lavoro normale è di 38 ore settimanali. I nostri dipendenti hanno anche 30 giorni di ferie annuali, a cui si aggiungono le ferie e le gratifiche natalizie.
Grande attenzione anche in età pensionabile!
Grazie a diverse misure, come il libretto di risparmio WIKA fruttifero, il versamento volontario di prestazioni rilevanti ai fini pensionistici, la retribuzione differita e l'offerta di contratti pensionistici diretti, siete ben attrezzati per le fasi della vita successive alla vita lavorativa.
Amministrazione
Pianificazione dei materiali, monitoraggio delle scorte ed esecuzione degli ordini
Monitoraggio e controllo delle date di consegna
Inserimento e aggiornamento dell'anagrafica articoli
Controllo del phase-out e del ramp-up dei materiali
Saldatore
Produzione di costruzioni saldate con il processo di saldatura TIG
Lavorare in modo indipendente secondo le schede di procedura di saldatura e i piani di assemblaggio.
Rifacimento dei cordoni di saldatura
Controlli indipendenti
Logistica di magazzino
Stoccaggio di merci e prenotazioni
Monitoraggio e inventario delle scorte
Fornitura dei supermercati e produzione
Imballaggio degli articoli selezionati
Meccanico di lavorazione
Impostazione e funzionamento di torni CNC
Misurazione indipendente dei componenti con sistemi di misura ad alta precisione
Equipaggiamento e avviamento di torni CNC
Interventi di manutenzione su varie macchine della produzione
Montaggio
Lavori di saldatura
Lavoro di assemblaggio
Fornitura di dispositivi di prova e di montaggio, riposizionamento secondo le specifiche, regolazione se necessaria
Esecuzione del controllo qualità
Abbiamo un'area di produzione di 5.000 m² e le buone condizioni di lavoro sono di grande importanza per noi. Essi comprendono, ad esempio, temi come la ventilazione, l'illuminazione o la protezione dal rumore. Per noi, questo include anche impianti di produzione moderni e sicuri.
Investiamo ogni anno in impianti di produzione e infrastrutture all'avanguardia. Teniamo anche conto degli aspetti ergonomici. Tra questi, ad esempio, le attrezzature di produzione regolabili in altezza che possono essere perfettamente adattate alle diverse altezze dei dipendenti. Per la costruzione delle nostre apparecchiature (sia nel Gruppo WIKA che nelle sedi), tali argomenti sono evidenti.
Raggiungiamo un'elevata profondità e flessibilità di produzione, supportata da aree di magazzino a scaffali alti con più di 30.000 articoli. Naturalmente, vengono rispettate tutte le istruzioni di sicurezza nell'area di stoccaggio e spedizione. Questa divisione organizzativa è supportata dal personale di magazzino e dai logisti, che naturalmente dispongono e utilizzano sistemi di conteggio e pesatura altamente precisi, nonché tecnologie informatiche e attrezzature per la movimentazione dei materiali.
Offriamo al personale di produzione attrezzature moderne. Questo è completamente integrato nella gestione della manutenzione. Anche le attrezzature periferiche nelle aree di produzione sono ben studiate. La nostra area di produzione CNC utilizza, ad esempio, magazzini utensili automatizzati, dispositivi di calibrazione o strumenti di misura per determinare il contenuto di nitrati nei refrigeranti e nei lubrificanti. Tutti i team leader hanno inoltre accesso ai sistemi di indicatori chiave di performance per avere sempre una panoramica precisa degli indicatori di processo più importanti e per garantire un buon flusso di informazioni in ogni momento.