Perché misurare la densità?
La densità viene misurata in quanto è una proprietà fisica fondamentale della materia e un indicatore chiave della composizione, della qualità e delle condizioni di processo di un fluido. Nel caso dei liquidi, la densità è fortemente influenzata dalla composizione e dalla temperatura. Per i gas, la densità è influenzata dalla composizione, dalla temperatura assoluta e dalla pressione assoluta a causa della compressibilità del gas. Nei processi industriali, la misura della densità viene quindi utilizzata per identificare i fluidi, verificare la qualità del prodotto, monitorare la concentrazione o i rapporti di miscelazione e rilevare eventuali scostamenti rispetto alle condizioni di processo previste. La misura continua della densità fornisce un'indicazione precoce delle variazioni del fluido prima che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.
Quali sono le applicazioni tipiche della misura della densità?
Tra le applicazioni tipiche figurano i combustibili, i prodotti chimici, gli alimenti e le bevande, i lubrificanti, i fluidi di processo e i gas industriali. Nelle applicazioni che prevedono l'uso di liquidi, come la movimentazione di carburanti o i processi chimici, la misura della densità viene utilizzata per monitorare la qualità del prodotto, verificarne la composizione, controllare i processi di miscelazione, identificare i fluidi e convertire la portata volumetrica in portata massica, al fine di migliorare la misurazione basata sulla massa e il controllo dei processi. Nelle applicazioni relative ai gas, la misura della densità viene utilizzata per rilevare variazioni nella composizione e nelle proprietà fisiche dei gas. Queste informazioni possono contribuire all'ottimizzazione dei processi, ad esempio nel controllo della combustione, nella miscelazione dei gas, nel monitoraggio del gas combustibile o nella verifica della qualità del biometano. I valori di densità consentono di verificare che un fluido rientri nei limiti previsti dalle specifiche e di rilevare in tempo reale eventuali scostamenti dal processo.
Che cos’è uno strumento di misura della densità?
Uno strumento di misura della densità è un dispositivo progettato per determinare la massa per unità di volume di un liquido o di un gas. A seconda del principio di misura e della configurazione dell'installazione, può essere utilizzato per analisi di laboratorio, verifiche in linea o monitoraggio continuo del processo in linea. Nelle applicazioni industriali, gli strumenti di misura della densità spesso includono una funzione integrata di misura della temperatura, poiché la densità dipende dalla temperatura. Anche nel caso dei gas, la misura o la compensazione della pressione è solitamente necessaria per ottenere valori di densità affidabili e comparabili in condizioni operative variabili.
Come funziona uno strumento di misura della densità?
Uno strumento di misura della densità determina la densità misurando la massa contenuta in un volume definito oppure analizzando l'interazione tra il fluido e un sensore. In molti strumenti industriali in-line vengono utilizzate tecnologie basate su elementi vibranti o tubi vibranti. Con i sensori di densità a vibrazione, il fluido a contatto con l'elemento sensibile modifica la propria frequenza di risonanza. Questo spostamento di frequenza è direttamente correlato alla densità del mezzo. Lo strumento converte la frequenza misurata, insieme alle informazioni relative alla temperatura e, se del caso, alla pressione, in un valore di densità adatto al monitoraggio e al controllo del processo.
Come si misura la densità?
La densità può essere misurata utilizzando metodi manuali, “at-line” o “in-line”. Tra i metodi manuali figurano gli idrometri, i picnometri e i densimetri da laboratorio. Queste tecniche sono adatte alla verifica basata su campioni, ma non forniscono informazioni continue sul processo. Nei processi industriali, la misura in-line della densità viene comunemente effettuata utilizzando sensori a tubo vibrante o a elemento vibrante. Questi strumenti vengono installati direttamente nella linea di processo o nel serbatoio e forniscono dati continui e in tempo reale sulla densità senza richiedere l'estrazione di campioni. La misura in-line migliora la reattività del processo, riduce la dipendenza dai laboratori e favorisce il controllo di qualità automatizzato.
Quali strumenti misurano la densità dei gas?
La densità del gas può essere misurata utilizzando sensori di densità del gas dedicati, basati su elementi risonanti o su altri principi di misurazione progettati per fluidi comprimibili a bassa densità. Poiché i gas sono estremamente sensibili alle variazioni di pressione e temperatura, una misura accurata della densità dei gas richiede generalmente una compensazione basata sulla pressione assoluta e sulla temperatura assoluta. I sensori compatti di densità dei gas vengono utilizzati in applicazioni che richiedono un monitoraggio continuo delle proprietà dei gas, quali il gas naturale, i gas combustibili, le miscele di gas industriali, le miscele di idrogeno, il biometano e i processi legati alla combustione.
Come monitorare la qualità del carburante in tempo reale?
La qualità del carburante può essere monitorata in tempo reale misurandone la densità direttamente durante il processo. In molte applicazioni, la misura della densità viene abbinata a quella della temperatura e, ove pertinente, a quella della viscosità, al fine di fornire una valutazione più completa delle proprietà del carburante. Ogni tipo o classe di carburante presenta un intervallo di densità caratteristico. Eventuali scostamenti da questo intervallo previsto possono indicare la presenza di contaminanti, l'uso di un tipo di carburante non corretto, errori di miscelazione, invecchiamento o variazioni nella composizione. La misura in-line della densità consente di verificare costantemente la qualità del carburante e permette di adottare misure correttive immediatamente, anziché attendere i risultati delle analisi di laboratorio, che richiedono tempo.
Come è possibile monitorare in tempo reale la qualità e la composizione del gas?
La qualità e la composizione del gas possono essere monitorate in tempo reale tramite la misurazione continua della densità del gas, combinata con la compensazione della temperatura e della pressione. Poiché la densità del gas è direttamente influenzata dalla composizione molecolare, le variazioni di densità possono indicare variazioni nella composizione della miscela gassosa. In molte applicazioni, la densità può essere correlata a proprietà chiave del gas quali il potere calorifico, l'indice di Wobbe o la densità relativa, a seconda del tipo di gas e del modello di processo utilizzato. La misura in-line della densità del gas rappresenta quindi uno strumento prezioso per il monitoraggio del gas naturale, del gas combustibile, della purezza del biometano, della miscelazione con idrogeno, della miscelazione di gas e di altre applicazioni industriali in cui è richiesta una rapida rilevazione delle variazioni di composizione.