Mesure de la viscosité

Mesure de la viscosité pour la surveillance de l'huile et la fiabilité des procédés

La viscosité est la résistance interne à la déformation opposée par un fluide ; elle décrit le comportement des fluides dans les conditions de fonctionnement. C'est un élément essentiel pour la surveillance de l'état de l'huile et la fiabilité du process. Une mesure précise de la viscosité permet de détecter à un stade précoce l'usure, la contamination et les variations de performances.

Les solutions WIKA permettent de mesurer de manière fiable la viscosité, notamment la viscosité dynamique et cinématique, ainsi que la dépendance de la viscosité par rapport à la température. Grâce à l'utilisation de viscosimètres et de capteurs de viscosité robustes, des résultats précis sont garantis, même en cas de variations de température.

Pourquoi mesurer la viscosité ?

La viscosité est une propriété physico-chimique fondamentale qui caractérise la résistance interne d'un fluide à l'écoulement. Dans les procédés industriels, il est utilisé comme indicateur de la qualité du produit, de l'homogénéité de la formulation, de la contamination, de la dégradation et de la stabilité du procédé. Les variations de viscosité peuvent révéler des changements au niveau de la composition, du contrôle de la température, du vieillissement ou des conditions de fonctionnement, ce qui en fait un paramètre essentiel pour l'assurance qualité, l'optimisation des procédés et la protection des équipements.

Quelles sont les applications courantes de la mesure de la viscosité ?

La mesure de la viscosité est largement utilisée dans les applications où il est nécessaire de contrôler le comportement d'écoulement des liquides, la stabilité des formulations et les performances des produits. Parmi les exemples typiques, on peut citer les huiles lubrifiantes, les carburants, les intermédiaires chimiques, les additifs, les solvants, les polymères, les revêtements et d'autres liquides utilisés dans les procédés industriels. La surveillance continue de la viscosité permet d'assurer une qualité constante du produit, des conditions de production reproductibles et un contrôle rigoureux des procédés.

Comment mesure-t-on la viscosité ?

La viscosité peut être déterminée à l'aide de techniques de laboratoire telles que les viscosimètres rotatifs, capillaires, à bille tombante ou oscillants. Pour les applications industrielles, les capteurs de viscosité en ligne permettent une mesure en continu directement sur la chaîne de production. Associées à la mesure de la densité et de la température, les technologies en ligne permettent d'obtenir des informations en temps réel sur l'état des fluides, les variations de composition et la stabilité du procédé.

À quelle température mesure-t-on la viscosité ?

La viscosité doit toujours être indiquée à une température donnée, car elle dépend fortement de la température. Les températures de référence courantes sont notamment 20 °C, 40 °C et 100 °C, en fonction de l'application, du type de liquide et de la norme applicable. Une valeur de viscosité indiquée sans la température correspondante est incomplète et peut prêter à confusion.

Quel est le lien entre la viscosité et la température ?

Pour la plupart des liquides, la viscosité diminue lorsque la température augmente, car la mobilité moléculaire s'accroît et la résistance interne à l'écoulement diminue. À l'inverse, une baisse de la température augmente la viscosité et peut avoir un impact significatif sur la pompabilité, le débit et les performances du process. Une mesure précise de la viscosité nécessite donc soit un contrôle stable de la température, soit une compensation de température.

Quelle est la différence entre la viscosité dynamique et la viscosité cinématique ?

La viscosité dynamique quantifie la résistance interne d'un fluide à l'écoulement provoqué par un cisaillement. La viscosité cinématique, exprimée par ν\nuν, décrit le rapport entre la viscosité dynamique et la densité. La viscosité dynamique est directement liée à la contrainte de cisaillement, tandis que la viscosité cinématique est généralement utilisée lorsque le comportement à l'écoulement par gravité est pertinent, par exemple dans le cas des huiles et des carburants.

Qu'est-ce qu'un fluide Newtonien ?

Un fluide Newtonien présente une viscosité constante à une température donnée, quelle que soit la vitesse de cisaillement appliquée. Sa contrainte de cisaillement est linéairement proportionnelle au taux de cisaillement, ce qui se traduit par un comportement prévisible de l'écoulement lors du pompage, du mélange ou de la circulation. Les fluides dont la viscosité varie en fonction du taux de cisaillement sont classés comme non Newtoniens et peuvent présenter un comportement de fluidification sous cisaillement, d'épaississement sous cisaillement ou dépendant du temps.