Connectivité

IIoT_Connectivity_Image2_resize

Infrastructure en réseau

Notre expérience en tant que partenaire de solutions dans l'industrie nous a montré à maintes reprises que la collecte des paramètres des installations et d'autres données est cruciale pour un fonctionnement fiable et donc essentielle à la compétitivité. Afin de créer une infrastructure numérique en réseau, les points de mesure des installations, souvent très dispersés, doivent être numérisés et intégrés dans les systèmes existants.

Pour y parvenir de la manière la plus efficace possible, WIKA s'est spécialisée dans la fourniture de solutions IIoT simples, rapides et évolutives pour la transmission des valeurs mesurées. Les capteurs autonomes transmettent leurs valeurs mesurées sans fil à une passerelle via un réseau étendu à faible consommation (LPWAN). De là, les données sont transmises à un serveur réseau central, déchiffrées et transmises à vos systèmes via des interfaces. WIKA vous aide à planifier, mettre en œuvre et intégrer votre réseau LPWAN privé.

Transmission de données évolutive

WIKA vous propose une gamme de technologies de communication pour une transmission de données sécurisée et fiable, tant sur des réseaux privés tels que LoRaWAN® et mioty® que sur des réseaux cellulaires publics tels que LTE/5G, LTE-M et NB-IoT.

Outre le choix de la technologie de transmission la plus adaptée, la réussite de la numérisation sur le terrain dépend également d'une évolutivité sans heurts. L'élément le plus important ici est le serveur réseau, qui gère les terminaux de manière centralisée. Que votre installation comporte un ou plusieurs milliers de points de mesure, WIKA, en collaboration avec son partenaire LORIOT®, vous propose une solution standardisée et donc évolutive.

Échange sécurisé d'informations

La connectivité ne se limite pas à la simple mise en relation d'appareils entre eux : il est essentiel que les connexions soient sécurisées et fiables. Que ce soit pour la transmission de données entre des appareils IIoT sur le terrain ou entre des passerelles et des serveurs, WIKA propose des normes industrielles, des méthodes de cryptage et d'authentification sécurisées. Grâce à une gestion réseau professionnelle hautement évolutive, un chiffrement de bout en bout et les dernières fonctionnalités de sécurité informatique de pointe, nous garantissons une protection optimale de vos données à chaque étape.

La sécurité de vos données étant primordiale, nos solutions cloud sont hébergées dans des centres de données certifiés. Nous proposons également toutes les solutions sur site. Le serveur réseau est installé localement dans les locaux de votre entreprise. WIKA et son partenaire LORIOT® sont également certifiés ISO 9001 et ISO 27001.

Logo_LoRaWAN_738x240


LoRaWAN® est un protocole LPWAN largement utilisé. Il offre une connectivité sécurisée et évolutive pour l'IIoT. LoRaWAN® vous permet de mettre en place un réseau privé qui garantit la sécurité des données et permet une gestion efficace des appareils.

Mioty_Logo_738x267


L'alliance mioty® est une communauté de fournisseurs et d'utilisateurs IIoT qui a développé mioty®, une technologie LPWAN commune pour l'industrie. En tant que membre fondateur, WIKA soutient cette solution innovante. mioty® offre une communication à faible consommation d'énergie et à longue portée. Le protocole sans fil est idéal pour les applications IIoT impliquant de longues distances et des terrains difficiles.

Logo_Loriot_738x166

Fondée en Suisse en 2015, LORIOT® est une entreprise spécialisée de premier plan qui met en œuvre et exploite des réseaux IIoT pour des entreprises du monde entier. Avec LORIOT® comme partenaire et nos experts internes en informatique et en technologie opérationnelle (OT), nous vous accompagnons depuis la phase de conception jusqu'à la mise en œuvre de votre solution.


En savoir plus sur nos solutions IIoT :