¿Por qué medir la viscosidad?
La viscosidad es una propiedad fisicoquímica fundamental que determina la resistencia interna de un fluido a fluir. En los procesos industriales, se supervisa como indicador de la calidad del producto, la consistencia de la formulación, la contaminación, la degradación y la estabilidad del proceso. Las variaciones en la viscosidad pueden indicar cambios en la composición, el control de la temperatura, el envejecimiento o las condiciones de funcionamiento, lo que la convierte en un parámetro fundamental para el control de calidad, la optimización de los procesos y la protección de los equipos.
¿Cuáles son las aplicaciones más habituales de la medición de la viscosidad?
La medición de la viscosidad se utiliza ampliamente en aplicaciones en las que es necesario controlar el comportamiento del flujo de los líquidos, la estabilidad de las formulaciones y el rendimiento de los productos. Entre los ejemplos típicos se incluyen los aceites lubricantes, los combustibles, los productos químicos intermedios, los aditivos, los disolventes, los polímeros, los recubrimientos y otros líquidos utilizados en procesos industriales. La monitorización continua de la viscosidad garantiza una calidad constante del producto, unas condiciones de producción repetibles y un control riguroso del proceso.
¿Cómo se mide la viscosidad?
La viscosidad puede determinarse mediante técnicas de laboratorio, como los viscosímetros rotacionales, capilares, de bola en caída u oscilantes. En aplicaciones de proceso, los sensores de viscosidad en línea permiten realizar mediciones continuas directamente en la línea de producción. Cuando se combinan con la medición de la densidad y la temperatura, las tecnologías en línea proporcionan información en tiempo real sobre el estado de los fluidos, los cambios en su composición y la estabilidad del proceso.
¿A qué temperatura se mide la viscosidad?
La viscosidad debe especificarse siempre a una temperatura determinada, ya que depende en gran medida de la temperatura. Entre las temperaturas de referencia habituales se incluyen 20 °C, 40 °C y 100 °C, en función de la aplicación, el tipo de líquido y la norma aplicable. Un valor de viscosidad indicado sin la temperatura correspondiente es incompleto y puede resultar engañoso.
¿Cómo se relaciona la viscosidad con la temperatura?
En la mayoría de los líquidos, la viscosidad disminuye a medida que aumenta la temperatura, ya que la movilidad molecular se incrementa y se reduce la resistencia interna al flujo. Por el contrario, la disminución de la temperatura aumenta la viscosidad y puede afectar de manera significativa a la bombeabilidad, al caudal y al rendimiento del proceso. Por lo tanto, para realizar una medición precisa de la viscosidad es necesario disponer de un control estable de la temperatura o de una compensación de temperatura.
¿Cuál es la diferencia entre la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática?
La viscosidad dinámica cuantifica la resistencia interna de un fluido al flujo inducido por el cizallamiento. La viscosidad cinemática, expresada como ν\nuν, describe la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad. La viscosidad dinámica está directamente relacionada con la tensión de cizallamiento, mientras que la viscosidad cinemática se utiliza habitualmente cuando es relevante el comportamiento del flujo por gravedad, por ejemplo, en aceites y combustibles.
¿Qué es un fluido newtoniano?
Un fluido newtoniano presenta una viscosidad constante a una temperatura determinada, independientemente de la velocidad de cizallamiento aplicada. Su tensión de cizallamiento es linealmente proporcional a la velocidad de cizallamiento, lo que da lugar a un comportamiento predecible del flujo durante el bombeo, la mezcla o la circulación. Los fluidos cuya viscosidad varía en función de la velocidad de cizallamiento se clasifican como no newtonianos y pueden presentar un comportamiento de dilución por cizallamiento, espesamiento por cizallamiento o dependiente del tiempo.