Medición de la densidad

Soluciones fiables para la medición de la densidad

La densidad define la relación entre la masa y el volumen, y es fundamental para la monitorización del combustible y del gas combustible, la precisión en la facturación y el control de procesos. Una medición fiable de la densidad garantiza un control preciso del proceso en aplicaciones como el biometano, los gases combustibles y la mezcla de gases, o la conversión de volumen a masa en las transacciones de combustible de aviación.

WIKA ofrece instrumentos robustos de medición de la densidad para medir con precisión la densidad de los gases, la densidad del combustible y la gravedad específica. Esto permite un funcionamiento estable y una supervisión fiable en entornos energéticos y de procesos exigentes.

¿Por qué medir la densidad?

La densidad se mide porque es una propiedad física fundamental de la materia y un indicador clave de la composición, la calidad y las condiciones de proceso de un fluido. En el caso de los líquidos, la densidad depende en gran medida de la composición y la temperatura. En el caso de los gases, la densidad depende de la composición, la temperatura absoluta y la presión absoluta, debido a la compresibilidad del gas. Por lo tanto, en los procesos industriales, la medición de la densidad se utiliza para identificar fluidos, verificar la calidad del producto, controlar la concentración o las proporciones de mezcla y detectar desviaciones respecto a las condiciones previstas del proceso. La medición continua de la densidad proporciona una indicación temprana de los cambios que se producen en el fluido antes de que se disponga de los resultados de los análisis de laboratorio.

¿Cuáles son las aplicaciones más habituales de la medición de la densidad?

Entre sus aplicaciones típicas se incluyen los combustibles, los productos químicos, los alimentos y las bebidas, los lubricantes, los líquidos de proceso y los gases industriales. En aplicaciones con líquidos, como la manipulación de combustibles o el procesamiento químico, la medición de la densidad se utiliza para supervisar la calidad del producto, verificar su composición, controlar los procesos de mezcla, identificar los fluidos y convertir el caudal volumétrico en caudal másico, con el fin de mejorar la medición basada en la masa y el control de los procesos. En las aplicaciones relacionadas con los gases, la medición de la densidad se utiliza para detectar cambios en la composición y las propiedades físicas de los gases. Esta información puede contribuir a la optimización de los procesos, por ejemplo, en el control de la combustión, la mezcla de gases, la supervisión del gas combustible o la verificación de la calidad del biometano. Los valores de densidad permiten comprobar que un fluido se mantenga dentro de las especificaciones previstas y detectar desviaciones en el proceso en tiempo real.

¿Qué es un instrumento de medición de la densidad?

Un densímetro es un aparato diseñado para determinar la masa por unidad de volumen de un líquido o un gas. En función del principio de medición y de la configuración de la instalación, puede utilizarse para análisis de laboratorio, verificación en línea o supervisión continua del proceso en línea. En aplicaciones industriales, los instrumentos de medición de la densidad suelen incluir una función integrada de medición de la temperatura, ya que la densidad depende de la temperatura. En el caso de los gases, también suele ser necesario medir o compensar la presión para obtener valores de densidad fiables y comparables en condiciones de funcionamiento variables.

¿Cómo funciona un instrumento de medición de la densidad?

Un instrumento de medición de la densidad determina la densidad, ya sea midiendo la masa contenida en un volumen definido o analizando la interacción entre el fluido y un elemento sensor. En muchos instrumentos industriales de línea se utilizan tecnologías basadas en elementos vibratorios o tubos vibratorios. Con los sensores de densidad vibratorios, el fluido que entra en contacto con el elemento sensor modifica su frecuencia de resonancia. Este desplazamiento de frecuencia está directamente relacionado con la densidad del medio. El instrumento convierte la frecuencia medida, junto con la temperatura y, en su caso, la información sobre la presión, en un valor de densidad adecuado para la supervisión y el control del proceso.

¿Cómo se puede medir la densidad?

La densidad se puede medir mediante métodos manuales, «at-line» o «in-line». Entre los métodos manuales se incluyen los hidrómetros, los picnómetros y los densímetros de laboratorio. Estas técnicas son adecuadas para la verificación basada en muestras, pero no proporcionan información continua sobre el proceso. En los procesos industriales, la medición de densidad en línea se suele realizar mediante sensores de tubo vibratorio o de elemento vibratorio. Estos instrumentos se instalan directamente en la línea de proceso o en el depósito y proporcionan datos de densidad de forma continua y en tiempo real sin necesidad de extraer muestras. La medición en línea mejora la capacidad de respuesta del proceso, reduce la dependencia de los laboratorios y facilita el control de calidad automatizado.

¿Qué instrumentos miden la densidad del gas?

La densidad del gas se puede medir mediante sensores específicos para la densidad del gas, basados en elementos resonantes u otros principios de medición diseñados para medios compresibles de baja densidad. Dado que los gases son muy sensibles a las variaciones de presión y temperatura, para medir con precisión la densidad de un gas suele ser necesario realizar una compensación utilizando la presión absoluta y la temperatura absoluta. Los sensores compactos de densidad de gases se utilizan en aplicaciones en las que se requiere una monitorización continua de las propiedades de los gases, como el gas natural, los gases combustibles, las mezclas de gases industriales, las mezclas de hidrógeno, el biometano y los procesos relacionados con la combustión.

¿Cómo controlar la calidad del combustible en tiempo real?

La calidad del combustible se puede controlar en tiempo real midiendo la densidad directamente en el proceso. En muchas aplicaciones, la densidad se combina con la temperatura y, cuando procede, con la medición de la viscosidad, para ofrecer una evaluación más completa de las propiedades del combustible. Cada tipo o grado de combustible tiene un rango de densidad característico. Las desviaciones respecto a este rango previsto pueden indicar contaminación, un tipo de combustible incorrecto, errores en la mezcla, envejecimiento o cambios en la composición. La medición de la densidad en línea permite verificar de forma continua la calidad del combustible y adoptar medidas correctivas de inmediato, en lugar de tener que esperar a los resultados de los análisis de laboratorio.

¿Cómo se puede controlar en tiempo real la calidad y la composición del gas?

La calidad y la composición del gas pueden controlarse en tiempo real mediante la medición continua de la densidad del gas, combinada con la compensación de la temperatura y la presión. Dado que la densidad del gas depende directamente de su composición molecular, los cambios en la densidad pueden indicar variaciones en la mezcla gaseosa. En muchas aplicaciones, la densidad puede correlacionarse con propiedades clave del gas, como el poder calorífico, el índice de Wobbe o la densidad relativa, en función del tipo de gas y del modelo de proceso utilizado. Por lo tanto, la medición en línea de la densidad del gas es una herramienta valiosa para supervisar la pureza del gas natural, el gas combustible y el biometano, así como para la mezcla de hidrógeno, la mezcla de gases y otras aplicaciones industriales en las que se requiere una detección rápida de los cambios en la composición.