Viskositätsmessung

Viskositätsmessung zur Ölüberwachung und für mehr Prozesssicherheit

Die Viskosität ist der innere Widerstand eines Fluids gegen Verformung und beschreibt, wie sich Fluide unter den Einsatzbedingung verhalten. Dies ist für die Überwachung des Ölzustands sowie die Prozesssicherheit von entscheidender Bedeutung. Eine genaue Viskositätsmessung hilft dabei, Verschleiß, Verunreinigungen und Leistungsänderungen frühzeitig zu erkennen.

Die Lösungen von WIKA ermöglichen zuverlässige Messungen der Viskosität, einschließlich der dynamischen und kinematischen Viskosität sowie die Temperaturabhängigkeit der Viskosität. Durch den Einsatz robuster Viskosimeter und Viskositätssensoren werden präzise Ergebnisse auch unter wechselnden Temperaturbedingungen gewährleistet.

Warum wird die Viskosität gemessen?

Die Viskosität ist eine grundlegende physikalisch-chemische Eigenschaft, die den inneren Fließwiderstand eines Fluids charakterisiert. In industriellen Prozessen dient ihre Überwachung als Indikator für die Produktqualität, die Konsistenz der Formulierungen, Verunreinigungen, Zersetzung und die Prozessstabilität. Abweichungen in der Viskosität können auf Veränderungen in der Zusammensetzung, der Temperaturregelung, der Alterung oder den Einsatzbedingungen hinweisen und sind daher ein entscheidender Parameter für die Qualitätssicherung, die Prozessoptimierung und den Anlagenschutz.

Wo wird die Viskositätsmessung üblicherweise eingesetzt?

Die Viskositätsmessung findet breite Anwendung in Bereichen, in denen das Fließverhalten von Flüssigkeiten, die Stabilität von Formulierungen und die Produktleistung kontrolliert werden müssen. Zu den typischen Beispielen zählen Schmieröle, Kraftstoffe, chemische Zwischenprodukte, Zusatzstoffe, Lösungsmittel, Polymere, Beschichtungen und andere industrielle Prozessflüssigkeiten. Die kontinuierliche Viskositätsüberwachung trägt zu einer gleichbleibenden Produktqualität, reproduzierbaren Produktionsbedingungen und einer zuverlässigen Prozesssteuerung bei.

Wie lässt sich die Viskosität messen?

Die Viskosität lässt sich mithilfe von Labortechniken wie Rotations-, Kapillar-, Kugelfall- oder Vibrationsviskosimetern bestimmen. In Prozessanwendungen ermöglichen In-Line-Viskositätssensoren eine kontinuierliche Messung direkt in der Produktionslinie. In Verbindung mit Dichte- und Temperaturmessungen liefern In-Line-Technologien Echtzeit-Einblicke in den Fluidzustand, Veränderungen der Zusammensetzung und die Prozessstabilität.

Bei welcher Temperatur wird die Viskosität gemessen?

Da sie stark temperaturabhängig ist muss die Viskosität stets bei einer festgelegten Temperatur angegeben werden. Zu den gängigen Referenztemperaturen zählen 20 °C, 40 °C und 100 °C, je nach Anwendung, Art der Flüssigkeit und geltender Norm. Ein Viskositätswert ist ohne die zugehörige Temperaturangabe unvollständig und kann zu Fehlinterpretationen führen.

Wie hängt die Viskosität mit der Temperatur zusammen?

Bei den meisten Flüssigkeiten nimmt die Viskosität mit steigender Temperatur ab, da die Molekülbeweglichkeit zunimmt und der innere Fließwiderstand abnimmt. Umgekehrt führt eine sinkende Temperatur zu einer Erhöhung der Viskosität und kann die Pumpbarkeit, die Durchflussrate und die Prozessleistung erheblich beeinträchtigen. Eine genaue Viskositätsmessung erfordert daher entweder eine stabile Temperaturregelung oder eine Temperaturkompensation.

Was ist der Unterschied zwischen dynamischer und kinematischer Viskosität?

Die dynamische Viskosität quantifiziert den inneren Widerstand eines Fluids gegen ein durch Scherung verursachtes Fließen. Die kinematische Viskosität, ausgedrückt als ν\nuν, beschreibt das Verhältnis zwischen dynamischer Viskosität und Dichte. Die dynamische Viskosität steht in direktem Zusammenhang mit der Scherspannung, während die kinematische Viskosität üblicherweise herangezogen wird, wenn das Fließverhalten unter Schwerkrafteinfluss eine Rolle spielt, beispielsweise bei Ölen und Kraftstoffen.

Was ist ein Newtonsches Fluid?

Ein Newtonsches Fluid weist bei einer gegebenen Temperatur eine konstante Viskosität auf, unabhängig von der vorliegenden Schergeschwindigkeit. Seine Scherspannung ist linear proportional zur Schergeschwindigkeit, was zu einem vorhersehbaren Fließverhalten beim Pumpen, Mischen oder Umwälzen führt. Fluide, deren Viskosität sich mit der Schergeschwindigkeit ändert, werden als nicht-Newtonsche Fluide eingeordnet und können ein scherverdünnendes, scherverdickendes oder zeitabhängiges Verhalten aufweisen.