압력 컨트롤러

WIKA 압력 컨트롤러: 올바른 교정 솔루션

압력 컨트롤러는 공급 압력을 기반으로 신속하고 자동으로 압력을 제공하는 전자식 조절기입니다. 특히 높은 정확도와 제어 안정성으로 생산 라인 및 실험실에서 모든 타입의 센서 자동 테스트 및/또는 교정을 수행하기 위한 기준기로 적합합니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

Mensor란 무엇이며 어떤 일을 하나요?

1969년 텍사스 휴스턴에서 설립된 Mensor는 최고급 고정밀 측정, 교정 및 제어 장비와 압력 테스트 시스템을 설계 및 제조하는 데 전념해 왔습니다. 1978년 Mensor는 미국 텍사스주 샌마코스로 이전했습니다. 1970년 항공 산업을 위해 생산된 최초의 멘소르 석영 압력계부터 오늘날의 첨단 컴퓨터 제어 압력 교정 시스템에 이르기까지, 멘소르는 정밀 압력 측정, 제어 및 교정 분야에서 신뢰성과 혁신의 대명사로 자리 잡았습니다.

WIKA Build ID란 무엇인가요?

WIKA Build ID는 개별 WIKA 기기 구성을 임시로 저장하는 7자리 고유 코드입니다. WIKA 구성은 Build ID를 사용하여 나중에 저장, 공유 및 사용할 수 있습니다.