Promovendo o progresso sustentável
Preservar um planeta habitável para as gerações futuras. Essa meta determina cada vez mais as ações e a mentalidade da WIKA – fazendo da sustentabilidade um fator propulsor das inovações.
A sustentabilidade, em nossa visão, possui muitas facetas.
Ela engloba aspectos ecológicos, sociais e econômicos.
Ecologia
As exigências que colocamos aos nossos esforços ecológicos são: utilizar os recursos com a maior moderação possível, minimizar as emissões ao longo de toda a cadeia de valor, aplicar os mais elevados padrões ambientais e pensar mais em termos de sistemas circulares.
Sociedade
A nível social, criamos um ambiente de trabalho moderno e confiável para os nossos colaboradores, trabalhamos em parceria com os nossos fornecedores e apoiamos projetos de educação e desenvolvimento em todo o mundo.
Governança
Além disso, expandimos a cooperação local, proporcionamos um impulso inovador aos nossos mercados e, graças a um elevado nível de profundidade de produção interna, podemos controlar uma grande parte das condições e efeitos das nossas atividades econômicas. Com a produção, cuja pegada ecológica diminui constantemente, a WIKA se tornará cada vez mais sustentável. E com soluções que permitem que outros implementem processos eficientes e, portanto, que poupem recursos.
Sustentabilidade é trabalho em equipe – e somos jogadores de equipe comprometidos. Consequentemente, queremos impulsionar a transformação da economia juntos, preservando a beleza de nosso planeta para as gerações futuras.
Nossa visão para o amanhã
Os esforços de sustentabilidade da WIKA são diversos. Com base em uma análise de materialidade, na qual stakeholders externos e internos identificaram os temas mais relevantes para a WIKA, foram definidas metas para maior sustentabilidade e desenvolvidas medidas correspondentes.
Meio ambiente
Redução das emissões diretas e indiretas (Escopos 1 e 2)
Estamos reduzindo consistentemente as nossas emissões através de processos mais eficientes, sistemas de aquecimento ecológicos e da mudança gradual para energias renováveis como nossa principal fonte de eletricidade.
Desenvolvimento de tecnologias e inovações sustentáveis
Em 2024, aumentaremos a proporção de materiais sustentáveis em novos empreendimentos em cinco por cento e pretendemos reduzir a pegada dos nossos produtos. Cada produto deve ter um impacto positivo em pelo menos três ODS.
Sociedade
Cooperação justa, voltada para a equipe e baseada na confiança
Definimos a retenção da mão-de-obra como a base para nosso desenvolvimento futuro. Nós nos concentramos, em particular, na proteção da saúde e segurança de nossa equipe.
Relações responsáveis com nossos parceiros de negócios
Até 2030, mais de 90% do nosso volume de compras para produção será coberto pelo nosso Código de Conduta.
Governança
Enfoque no aprimoramento de nossos mercados
Com histórias de sucesso, mostramos como é fácil que os nossos clientes possam organizar processos sustentáveis e reduzir a sua pegada ecológica.
Participação nas classificações e sua melhoria
Futuramente participaremos da classificação independente do Carbon Disclosure Project (CDP) e almejamos a medalha de prata no EcoVadis Ranking 2024.
Assumindo a responsabilidade por nosso meio ambiente
A proteção do clima e da natureza é hoje mais urgente do que nunca. Como uma empresa que opera globalmente, assumimos a responsabilidade de minimizar o impacto de nossas atividades no meio ambiente. Por isso, apostamos nas energias renováveis, na redução das nossas emissões, no desenvolvimento de soluções eficientes e pensando cada vez mais em ciclos.
Onde as emissões são criadas
Uma alavanca eficaz contra o aquecimento global é reduzir o consumo de energia e as emissões associadas. Ao estabelecer processos energeticamente eficientes e mudar gradualmente de combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis, estamos a abrir caminho para uma produção com baixas emissões. Graças às tecnologias inovadoras, os nossos produtos também devem poupar energia e, portanto, emissões de gases com efeito de estufa durante a utilização.
Consumo de energia na WIKA
Todos os processos de produção requerem energia – desde o transporte de mercadorias, processamento de materiais e processos industriais até o aquecimento dos edifícios. No total, a WIKA consome cerca de 117 gigawatts-hora de energia por ano para suas atividades comerciais. Isto é aproximadamente equivalente ao consumo de eletricidade de cerca de 33.000 famílias com duas pessoas. Para cobrir a demanda de energia, a WIKA utiliza combustíveis fósseis e energias renováveis – por exemplo, através dos sistemas fotovoltaicos da própria empresa na Suíça, Áustria e Índia. Uma expansão contínua de tais sistemas está planejada e sendo realizada.
Economia circular
Uma vez produzidos, os instrumentos de medição devem ser utilizados pelo maior tempo possível. Contudo, a reciclagem de instrumentos com defeito e o manejo de seus supostos resíduos também devem ser repensados. Por esta razão, o foco está cada vez mais a mudar para os ciclos de materiais, com o objectivo de alcançar uma maior eficiência de recursos.
Reparo no lugar da substituição
Com nosso serviço de calibração, que protege os componentes contra carregamento incorreto por meio de precisão de longo prazo e alta capacidade de reparo, garantimos que a vida útil de nossos produtos seja a maior possível.
Utilização de materiais reciclados
Preferimos usar materiais facilmente recicláveis e de origem única em nossos produtos. Os materiais que já foram reciclados também serão cada vez mais incorporados nos nossos ciclos de materiais no futuro.
SF6 soluções de gás e manipulação em circuito fechado
1 kg SF6 gás tem, como o gás de efeito estufa mais forte conhecido, um impacto climático equivalente a 24 t de CO2. Para evitar vazamentos, cuidamos do fornecimento e instalação de instrumentos de medição de alta precisão e do monitoramento online inteligente de sistemas de SF6. Também usamos SF6 para processos de calibração e teste. Após o uso, o gás é bombeado com segurança para cilindros de gás especiais e enviado para nosso parceiro SF6.
A equipe da WIKA
Temos o compromisso de confiar nas condições de trabalho e nas relações com os fornecedores e oferecer uma ampla gama de oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal.
Garantir boas condições
Mesmo com mais de 11.000 colaboradores em todo o mundo, o Grupo WIKA continua sendo uma empresa familiar. Hoje em dia, assim como antes, continuamos comprometidos com cada um de nossos colaboradores. Isto inclui também garantir sempre condições de trabalho em que a família e a carreira possam ser harmonizadas, os trabalhadores possam desempenhar um papel ativo na formação da empresa e sejam remunerados de forma justa. Demonstramos o nosso apreço aos nossos funcionários com uma ampla gama de benefícios – desde ofertas médicas até uma bicicleta da empresa.
Saúde e segurança ocupacional
Estamos comprometidos com um ambiente de trabalho sustentável, saudável e seguro. Para isso, oferecemos treinamento de segurança e organizamos estações de trabalho com base nas últimas descobertas. Além disso, medidas preventivas e avaliações de risco individuais em locais individuais mantêm elevada a proteção da saúde. Você pode descobrir exatamente como implementamos isso em nosso relatório de sustentabilidade.
Promovendo ativamente a saúde
Para uma saúde melhor, cada subsidiária oferece uma ampla gama de serviços, como exames de saúde, aconselhamento nutricional, programas esportivos e serviços de saúde mental. Os eventos desportivos também são uma parte importante das nossas atividades. Na Polônia, por exemplo, foi criado um torneio anual de voleibol. Em 2023, a maratona de revezamento WIKA aconteceu pela 16ª vez em nossa sede em Klingenberg am Main, para a qual viajaram vários funcionários de todo o mundo.
Proteção dos direitos humanos
A dignidade humana é inviolável – portanto, condições de trabalho humanas são um requisito básico. O Código de Conduta da WIKA proíbe qualquer forma de trabalho forçado ou compulsório. A proibição do trabalho infantil também faz parte da nossa declaração de política. Os abusos detectados dentro da empresa devem ser imediatamente reportados. Nossos fornecedores assinam o Código de Conduta WIKA e, portanto, também se comprometem a aplicar as diretrizes em suas instalações de produção.
Formação e educação continuada como fator de sucesso
Seja treinamento ATEX, treinamento em TI ou cursos de idiomas – promovemos as habilidades e talentos de nossos funcionários. Para isso, oferecemos programas de formação temáticos, bem como medidas de desenvolvimento de pessoal. Também desenvolvemos conceitos customizados para requisitos de qualificação específicos. Também incentivamos os colaboradores a tomarem a iniciativa e subsidiarem os cursos de formação propostos.
Em 2023, cada colaborador do Grupo WIKA gastou em média mais de 12 horas em treinamento e educação continuada.
Grandes desafios exigem uma boa liderança
A sustentabilidade é uma tarefa de gestão e uma responsabilidade partilhada
A direção estratégica da WIKA inclui o desenvolvimento sustentável através da digitalização e descarbonização. Isto significa que as questões de sustentabilidade são priorizadas. Diretrizes, metas e estratégias são abordadas, implementadas e acompanhadas em conjunto pela equipe de sustentabilidade e pela diretoria. Você pode descobrir mais sobre nossas estruturas organizacionais em nosso relatório de Sustentabilidade.
Visibilidade dos interesses e sua representação
Para proteger os direitos e interesses dos nossos funcionários, definimos o direito à negociação coletiva e à liberdade de associação no nosso Código de Conduta (CoC), de acordo com as leis do respetivo país. Na sede de Klingenberg, por exemplo, um conselho de trabalhadores representa os interesses coletivos dos funcionários. A WIKA também utiliza trabalho de associação para representar os interesses da empresa – e, portanto, os interesses de seus funcionários – para o mundo exterior.
Gestão metódica de fornecedores
Nossa gestão de fornecedores é holística e abrange desde o monitoramento do mercado de compras até a busca, seleção, qualificação e avaliação de fornecedores e o desenvolvimento ativo de nossos fornecedores.
Para garantir a qualidade dos nossos produtos, estabelecemos parcerias estreitas e de longo prazo com um número limitado de fornecedores.
Expansão e utilização de redes locais
Para manter as distâncias de transporte curtas, os materiais de produção são adquiridos no mercado local sempre que possível.
Controle contínuo
Verificamos regularmente os fornecedores no que diz respeito aos seus padrões sociais e ecológicos.
Compromisso com a proteção ambiental
O manejo responsável e consciente dos recursos disponíveis e do meio ambiente é um componente central do nosso comportamento sustentável. Por isso, garantimos a conformidade com leis, diretrizes e especificações ambientais nacionais e internacionais.
Proteção das condições de trabalho
O respeito pelos direitos humanos não é negociável para nós. Nosso Código de Conduta (CoC) WIKA proíbe, portanto, todas as formas de trabalho forçado e infantil. Outros direitos, como a liberdade de expressão e a liberdade de religião, também fazem parte do nosso CoC e do nossa declaração de política no nosso compromisso com os direitos humanos.
Quando se trata de sustentabilidade, a WIKA dá uma contribuição significativa com know-how técnico aliado à qualidade e precisão dos produtos oferecidos.
Porque: “A sustentabilidade começa com a medição.”
Através de soluções inovadoras e uma ampla gama de produtos, a WIKA apoia os clientes em todas as medições em diversas aplicações para promover melhorias sustentáveis nos processos. Também trabalhamos constantemente na expansão do nosso portfólio de produtos, a fim de continuar a oferecer aos clientes o melhor suporte possível no seu caminho rumo à sustentabilidade. Através do centro de desenvolvimento recém-construído, a WIKA continuará a promover o desenvolvimento deste produto inovador e criativo no futuro.
Exemplos de áreas de aplicação bem-sucedidas:
Inovação na aviação
Gás SF6, também no futuro
Tratamento de água com WIKA
Pressostato em trem movido a hidrogênio garante segurança
Corta-chamas protege tanques de caminhões a vácuo de esgoto
Produção de plásticos: Medição segura de pressão até 330 C
A TA Luft agora segue a ISO 15848-1 para emissões fugitivas