WIKA

Sonda de nível

Para cada medição de nível hidrostático, o sensor de pressão submersível correto

O transmissor de pressão submersível, às vezes também chamado de sonda de nível, é um projeto específico de sensor de pressão para medição de nível hidrostático em tanques, poços, poços e furos. Para isso, o transmissor de pressão submersível é submerso diretamente no líquido a ser medido e posicionado o mais próximo possível do fundo. Lá, o sensor de pressão submersível mede a pressão hidrostática, o que permite uma conclusão direta sobre o nível atual, ou seja, a altura da coluna de líquido acima dele.
FAQ
FAQ

Onde, ou em que altura, o elemento sensor do sensor de nível LS-1000 está localizado?

Como o sensor de pressão submersível LS-1000 determina o nível usando o princípio da medição de nível hidrostática, pode ser crucial saber exatamente onde o elemento de medição está localizado, dependendo da aplicação. Isso ocorre porque apenas nív ...

mais

A que pressão o instrumento de medição de pressão poderia ser destruído?

Valores de pressão acima do limite de sobrepressão podem causar danos irreversíveis ao instrumento de medição. Não importa se esta pressão está presente constantemente ou apenas por um curto período de tempo. Em ambos os casos, pode-se esperar a de ...

mais