Tipos de pressão: pressão absoluta, pressão manométrica, pressão diferencial
Instrumentos de medição WIKA para medição de pressão
Próximo a temperatura, a pressão é uma das mais importantes variáveis de estados físicos. A pressão é definida como uma força (F |N| ) que atua uniformemente sobre uma área definida (A). Os tipos diferentes de pressão são diferenciados apenas pela referência de pressão.
Tanto com a pressão absoluta, pressão manométrica ou pressão diferencial, Na WIKA você encontrará o dispositivo de medição certo para medição de pressão para cada tipo de pressão:
O que é pressão atmosférica?
A pressão provavelmente mais importante para a vida na Terra é a pressão atmosférica, pamb (amb = ambiens = ambiente). É criado pelo peso da atmosfera que envolve a Terra até uma altitude de aprox. 500 km. Até esta altitude, na qual a pressão absoluta pabs = zero, a sua magnitude diminui continuamente. Além do mais, a pressão atmosférica é sujeita a flutuações dependentes do clima que é bem conhecida através da previsão do tempo diária. Ao nível do mar, o pamb tem em média 1.013,25 hectopascal (hPa), correspondendo a 1.013,25 milibares (mbar) Com ciclones e anticiclones, essa pressão varia em torno de 5%.
O que é pressão absoluta?
A pressão de referência mais clara é a pressão zero (vácuo), que existe no espaço livre de ar do universo. Uma pressão que esteja relacionada com essa referência de pressão é conhecida como pressão absoluta. Assim, com pressão absoluta, é sempre medida a diferença do vácuo ideal. Isto significa que a pressão ambiente e, portanto, influências externas, como o clima ou a altura acima do nível do mar, não afetam a medição da pressão. Para a diferenciação requerida de outros tipos de pressão, ela é indicada com a sigla "abs", que deriva do latim "absolutus" significando separado, independente.
Para a fórmula da pressão absoluta são necessários os parâmetros Pressão manométrica (pg) e Pressão atmosférica (patm). A fórmula da pressão absoluta é assim: pabs = pg + patm.
O que é pressão manométrica (pressão relativa)?
A pressão medida com mais frequência no campo tecnológico é a diferença de pressão atmosférica, Pe (e = excedens = excedente). É a diferença entre uma pressão absoluta, pabs, e a pressão atmosférica relevante (absoluta) (pe = pabs - pamb) e é conhecida, resumidamente, como pressão manométrica Como a pressão manométrica não mede a diferença em relação ao vácuo, mas sim à pressão ambiente atual (pressão atmosférica), as medições de pressão mudam devido a influências externas, como clima ou altitude acima do nível do mar. Se um sensor de pressão manométrica for usado erroneamente em uma aplicação onde a pressão absoluta é realmente medida, deve-se contar com erros adicionais de +/- 30 mbar devido a mudanças climáticas e com erros de medição de até 200 mbar no caso de mudanças de localização , por exemplo. do nível do mar até 2.000 m.
Uma pressão positiva é referida quando a pressão absoluta é maior que a pressão atmosférica. No caso oposto, fala-se de pressão negativa.
O índice dos símbolos da fórmula "abs", "amb" e "e" claramente definem o ponto de referência da pressão respectiva. Eles apenas adicionam à fórmula a letra p e não o símbolo da unidade.
O que é pressão diferencial?
A diferença entre duas pressões, p1 e p2, é conhecida como diferença de pressão, Δp = p1 - p2. Nos casos em que a própria diferença entre duas pressões representa a variável medida, uma se refere à pressão diferencial, p1.2
Consequentemente, para medir a pressão diferencial, inicialmente duas pressões diferentes são capturadas em um instrumento de medição (por exemplo, manômetro diferencial ou sensor de pressão diferencial). Somente se os valores medidos diferem entre si, será indicada uma pressão diferencial. Os casos em que é necessário medir a pressão diferencial são, por exemplo, monitoramento de filtros e medição de nível em vasos fechados.
Por que há espuma branca dentro da caixa dos manômetros cheios de líquido?
Com manômetros cheios de líquido, ocasionalmente pode formar-se espuma branca dentro da caixa. Este é o fenômeno bem conhecido de uma reação eletroquímica entre componentes de alumínio (por exemplo, ponteiros, mostrador) e o enchimento da caixa (pr ...
mais