Manômetro de pressão diferencial

Manômetro de pressão diferencial WIKA

A WIKA é líder mundial na fabricação e desenvolvimento de manômetros. Com a WIKA você também encontrará o instrumento adequado para medição de pressão diferencial.

O manômetro de pressão diferencial mede a diferença entre duas pressões. Eles são adequados para o monitoramento de contaminação de filtros, para medição de nível em vasos fechados, para medição de sobrepressão em salas limpas, para medição de vazão de meios gasosos e líquidos e para controle de plantas de bombeamento.

No manômetro de pressão diferencial, é utilizado diferentes elementos de pressão e formatos de tubos (elemento diafragma, elemento cápsula, tubo Bourdon, etc.). Isto permite cobrir faixas de escala de 0 ... 0,5 mbar até 0 ... 1.000 bar, com uma segurança muito alta de sobrecarga unilateral e dupla e também bidirecional de até 400 bar.

No portfólio WIKA você encontrará o manômetro de pressão diferencial em projetos padrão e com maior resistência à corrosão, conforme exigido em aplicações de engenharia química ou de processos:

DifferentialPressureGauge_br-pt

Função de um manômetro de pressão diferencial

As câmaras de meio de um manômetro de pressão diferencial são separadas umas das outras pelo elemento de pressão. Se as duas pressões medidas forem iguais, não há movimento através do elemento de pressão e nenhuma pressão é indicada. Assim que os dois valores medidos forem diferentes entre si, portanto uma das pressões for maior ou menor, será indicada uma pressão diferencial. A transmissão do deslocamento do elemento de pressão e a indicação da pressão são alcançadas através de um movimento mecânico.

Manômetros diferenciais com indicação integrada de pressão

Juntamente com as variantes padrão de manômetro de pressão diferencial, no portfólio WIKA você também encontrará manômetros para medição de pressão diferencial com indicação integrada de pressão. Para monitoramento de filtros e bombas, a pressão de trabalho geralmente desempenha um papel importante junto com a pressão diferencial. No manômetro diferencial DELTA-plus, uma indicação da pressão de trabalho está, portanto, integrada. A pressão de trabalho e a pressão diferencial podem ser lidas simultaneamente em displays no local. Assim, não é mais necessário um ponto adicional de medição e vedação.

Saiba mais sobre monitoramento seguro de filtros com manômetros diferenciais e como manômetros diferenciais são usados ​​como monitores de vazão em nosso blog WIKA.

FAQ
FAQ

Por que alguém encheu manômetros?

O fluido de enchimento serve como amortecimento para as peças móveis dentro da caixa. Como resultado, podem ser evitados danos causados ​​pela vibração e aumento do desgaste das peças móveis.

Mais informações podem ser encontradas em nosso video.

mais
FAQ
FAQ

O que posso fazer se a temperatura média com manômetros cheios for superior a 100 °C [212 °F]?

Você pode usar um sifão de manômetro, um selo diafragma ou uma linha capilar como elemento de resfriamento adicional para reduzir a temperatura do meio.