- Macchine per la lavorazione della plastica
- Unità per il controllo della temperatura
- Preparazione di granulati
- Macchine utensili
- Lubrificante di raffreddamento
- Centraline idrauliche
- Sistemi di lubrificazione
- Organi di trasmissione lineari
- Pompe e sistemi
- Presse e macchine per la formatura
- Compressori a vite
- Compressori a pistone
- Gru e paranchi
- Turbine eoliche
- Taglio a getto d'acqua
- Banchi di prova ad alta pressione
- Pesatura
- Misura di livello nei serbatoi
- Impianti di filtrazione
- Presse di vulcanizzazione
Tutte le parti in movimento di una turbina eolica richiedono una lubrificazione affidabile. La pressione del lubrificante è monitorata da sensori o pressostati, così come il livello e la temperatura. La regolazione delle pale del rotore e l'allineamento al vento, ma anche le funzioni di sicurezza come i freni a disco o i bulloni di manutenzione, sono effettuate tramite un gruppo idraulico, azionate da una centralina idraulica.
Nonostante le temperature in testa alla centrale eolica siano spesso molto basse, il calore disperso, ad es. del generatore e dell'elettronica di potenza, richiede il condizionamento dell'aria. WIKA offre sensori adatti per la misura della temperatura ambiente e per il funzionamento delle unità di refrigerazione.
I sistemi antincendio a gas sopprimono qualsiasi incendio. Per questo, manometri o pressostati assicurano che il sistema antincendio sia pronto per l'uso, monitorano la pressione nelle bombole di gas e segnalano eventuali perdite di pressione critiche.
Grazie alla loro struttura modulare, le turbine eoliche hanno numerosi attacchi filettati che possono essere allentati dalle forti vibrazioni. Per monitorare le coppie di serraggio, WIKA ha sviluppato dei trasduttori di forza ad anello che vengono installati tra la testa della vite ed il supporto.
Meccanicamente, le pale del rotore sono molto sollecitate. I sensori di deformazione possono rilevare i cambiamenti di materiale in una fase iniziale.