Termocoppie tubeskin

Termocoppie tubeskin di alta qualità WIKA

Lo scopo della misura di temperatura tubeskin è di determinare la durata della tubazione, monitorare il trend e fornire garanzie all’interno dell'impianto. Facendo affidamento su precisi sensori tubeskin, le aziende sono in grado di ottenere una durata della tubazione maggiore e di ottimizzare la produzione all’interno delle operazioni di riscaldamento presso le loro strutture. La gamma di strumenti tubeskin WIKA include le termocoppie REFRACTO-PAD®, V-PAD®, XTRACTO-PAD® e WELD-PAD: ogni soluzioni di misura viene appositamente ingegnerizzata per corrispondere alla specifica applicazione. Come componente chiave per una soluzione tubeskin completa di successo, oltre a questi strumenti tubeskin WIKA offre anche un servizio di installazione.

FAQ
FAQ

I riccioli di dilatazione sono necessari?

Se la termocoppia tubeskin viene ancorata all’esterno del forno (uscita fissa) e si verifica un qualsiasi movimento del tubo del forno, allora occorreranno dei riccioli di dilatazione. Esistono diverse tipologie di ricciolo di dilatazione come quel ...

Scopri di più

5. Il WIKA Build ID sostituirà in futuro i codici articolo WIKA?

No, il WIKA Build ID non sostituirà in futuro i codici articolo WIKA. Quando si effettua un ordine, WIKA fornirà sempre un codice articolo WIKA la cui validità standard non sarà limitata nel tempo.

2. Come faccio a ottenere il WIKA Build ID?

Nella maggior parte dei casi, il WIKA Build ID è disponibile su richiesta. L’ID può essere richiesto in tutti i configuratori accessibili online. L’ID può essere creato nella scheda “Configurazione” con “Condividi configurazione”.